This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:使用外部4MHz XTAL 的 UART

Guru**** 2599765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647696/msp430f5308-uart-using-external-4mhz-xtal

器件型号:MSP430F5308

您好!

简短问题:

用于 UART 操作的所有 TI 示例代码都使用外部32.768kHz 晶体作为 XIN/XOUT 上的参考时钟。

从用户手册中可以看到、我可以在 XT2IN/XT2OUT 上使用4Mhz 晶振来完成同样的任务。

波特率是否正确为115200?

使用 XT2IN/XT2OUT 和更高频率的参考时钟是否有缺点?

谢谢!

Blake