This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6922:R33终端

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647662/msp430fr6922-r33-termination

器件型号:MSP430FR6922

根据 数据表建议、客户忽略了将 MSP430FR6922 R33引脚端接至 DVSS 或 DVCC。

如果它们不使用 LCD 控制器、则不连接此引脚是否会增加电流消耗?

如果需要它们端接引脚、您是否建议上拉或下拉?  什么价值?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    如数据表中所示、当不使用时、R33/LCDCAP 应连接到任一电源。 不需要上拉/下拉、因为建议直接连接到电源。 如果他们的修复方法是这样做,那么我建议对他们方便的任何电源都使用低电阻(强)。 我不确定两者的功率差异、但我建议将功耗降至最低。

    就未终止而言、它现在是一个浮动模拟 I/O 是的、它可能会消耗更多电流。 多少钱? 不确定、因为这取决于系统和电路板设计、因为它是一个浮点引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    此致、
    标记