This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:查找有关 PT100 (RTD)+内部24位 ADC 的应用手册

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641, ADS1220, MSP430F67641A, MSP430F67461A, ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647216/msp430f67641a-looking-for-app-note-for-pt100-rtd-internal-24-bit-adc

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件:MSP430F67641、 ADS1220、 MSP430F67461A、 ADS1247

尊敬的 TI 社区:

我的公司正在为工业产品开发温度调节器。 我们希望将模拟 RTD (PT100或其他可能的变化)与 MSP430F67641 (A)的内部24位 Σ-Δ ADC 结合使用、以测量三个不同的温度。 分辨率应约为0.1°C、从20°C 到250°C 不等 在我们的设计中、能源消耗不是问题、采样率不必特别高(每秒一次是可接受的)。 24位 ADC 可完美满足我们的要求(如果不超过)、采用3线或4线温度测量解决方案(最终设计未完成)。

遗憾的是、我们没有找到适合我们需求的参考实施或应用手册。 许多文档使用内部10位 ADC 或具有更高分辨率的外部 ADC、如 ADS1220。 但是、没有一个具有内部高分辨率 ADC 的文档。

tidu575 (非 Σ-Δ)
tidu182a (外部 ADC 和 DAC)
tidu385a (外部 ADC 和 DAC)
tidu751a (非常接近我们的需求、但不是 sigma delta)
slau520a (外部 ADC)

我们更喜欢一个只有一个芯片和24位 ADC 的解决方案、以满足我们的要求。 这就是我们选择 MSP430F67641A 的原因。 但是、如果每个人都使用外部 ADC 和 DAC 进行高分辨率温度测量、那么内部 Σ-Δ ADC 的要点是什么? 我们希望我们在研究过程中错过了来自不同 MCU 或开发套件或其他产品的文档。

提前感谢、
Bjoern Wittmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不知道任何基于我们的 MSP430F67xx (A)微控制器的以温度传感器为中心的 TI 参考设计。 这些器件具有集成的24位 Σ-Δ ADC、从以下 TI 参考设计中可以看出、它们通常用于电能计量应用、这些应用根据 SD24模块的电压和电流通道读数计算计量值。 但是、我听说客户使用这些器件来测量来自惠斯通电桥/应变仪等的差分信号

    使用 MSP430F6736 (A)实施单相电子电表

    使用 MSP430F677x (A)实施三相电子电表

    使用 MSP430F67641实施低成本三相电子电表

    使用隔离式分流传感器进行多相电源质量测量

    SD24模块可能没有超高精度独立 Sigma Delta 转换器的性能水平、 但我不明白为什么 MSP430F67641A 的内部 SD24模块无法满足您的要求、尤其是因为您不需要快速采样率、并且可以使用最高过采样率(OSR)来实现模块的最高分辨率。

    我看到您提到了 SLAU520A TI 设计-这看起来是一个很好的参考。 现在、如果您看看本设计用户指南第一页(如下所示)的方框图、您会看到 PGA 块和 ADC SD 块。 ADC SD 块内部未显示调制器和抽取滤波器。

    除多路复用器外、MSP430F67461A 的 SD24模块(见 用户指南第765页)具有相同类型的组件:

    • 可编程增益放大器(PGA)
    • 调制器
    • 抽取滤波器

    但是、我看到 ADS1247有 两个数控精密电流源(IDAC)、但遗憾的是 MSP430F67xx (A)器件没有这两个数字控制精密电流源。  如果需要这些电流源、那么也许这就是为什么这些类型的温度传感器没有任何基于 MSP430的设计的原因。 如果您要将外部精密电流源与 MSP430F67641A 配合使用、您将会返回到使用多个器件的状态。 我相信每种方法都有优缺点。

    我希望我的评论能帮助您做出决策和进行开发!

    此致、

    James

    MSP 客户应用