This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969 -支持 DMA 初始化的 UART

Guru**** 2600725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/646799/msp430fr5969-msp430fr5969---uart-with-dma-initialization

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我们的其中一款产品中有一个应用、我们在其中使用带有 DMA 的 UART 与 Telit 的无线电芯片进行通信。 由于这是一个低功耗应用、因此需要将芯片置于睡眠模式、禁用 UART 并将 Rx、Tx 引脚切换至输入模式。 在每小时唤醒一次时,我们再次启用 UART,传输一些数据,并将芯片重新置于睡眠状态。

 

在初始化时、我们首先初始化 UART、然后初始化 DMA。 当芯片处于睡眠或唤醒状态时、我们不会再次启用/禁用 DMA 外设。 如果我们不这样做,是可以的吗? 如果是、则 DMA 模块如何与 UART 保持同步?

下面 是固件上电和其他情况下的外设初始化代码片段。

微控制器:MSP430FR5969

UART A1与 DMA 通道0和1一起使用。

 

 

  1. 在加电时调用以下函数以进行 UART 和 DMA 初始化

 

Init_ZigBee_Interface ()

      PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

      EUSCI_A_UART_initParam param ={0};

      param.selectClockSource = EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK;

      param.clockPrescalar = 8;

      param.firstModReg = 0;//过采样无效

      param.secondModReg = 0xD6;

      param.parity = EUSCI_A_UART_NO_parity;

      param.msborLsbFirst = EUSCI_A_UART_LSB_FIRST;

      param.numerofStopBits = EUSCI_A_UART_Oe_STOP_BIT;

      param.uartMode = EUSCI_A_UART_MODE;

      param.oversaming= EUSCI_A_UART_LOW_FREQUENCY BAUDRATE_generation;

 

      EUSCI_A_UART_INIT (EUSCI_A1_BASE、param);

 

      EUSCI_A_UART_ENABLE (EUSCI_A1_BASE);

 

      //DMA Rx

      参数1 ={0};

      param1.channelSelect = dma_channel_0;

      param1.transferModeSelect = dma_transfer_ere重复 单次;

      param1.transferSize = M_serial_buffer_LEN;

      param1.triggerSourceSelect = dma_TRIGGERSOURCE_16;

      param1.transferUnitSelect = dma_size_SRCBYTE_DSTBYTE;

      param1.triggerTypeSelect = dma_trigger_RISINGEDGE;

 

      dma_init (&param1);

      //dma_disableTransferDuringReadModifyWrite ();

      dma_enableRoundRobinPriority ();

 

      DMA_setSrcAddress (DMA_CHANGE_0、

                   (uint32_t)&(UCA1RXBUF)、

                   dma_direction 不变);

 

      DMA_setDstAddress (DMA_CHANGE_0、

                   (uint32_t)&(ZigBee_dma_RxBuf.buffer[0])、

                   dma_direction 增量);

 

      dma_enableTransfers (dma_channel_0);

      DMA_enableInterrupt (DMA_CHANNEL);

 

      //DMA 发送

      param1.channelSelect = dma_channel_1;

      param1.transferModeSelect = dma_transfer_BURSTBLOCK;

      param1.transferSize = 1;

      param1.triggerSourceSelect = dma_TRIGGERSOURCE_17;

      param1.transferUnitSelect = dma_size_SRCBYTE_DSTBYTE;

      param1.triggerTypeSelect = dma_trigger_high;

 

      dma_init (&param1);

      dma_enableRoundRobinPriority ();

 

      DMA_setSrcAddress (DMA_CHANGE_1、

                   (uint32_t)&(mZhData.SerialBuffer.TxBuf[1])、    //传输缓冲区

                   dma_direction 增量);

 

      DMA_setDstAddress (DMA_CHANGE_1、

                   (uint32_t)&UCA1TXBUF、                          //接收缓冲区

                   dma_direction 不变);

 

      DMA_enableInterrupt (DMA_CHANNEL);

 

2.下面的代码片段在无限循环中调用,使 Telit 模块进入睡眠状态或从睡眠状态唤醒 Telit 模块

/**检查以将 ZigBee 模块置于睡眠模式*/

  if (mZhData.StateMachine.bSleping)

  {

      EUSCI_A_UART_DISABLE (EUSCI_A1_BASE);

      if (!ZB_PwrCyclcFlg)

      {

          GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN0);      /** CTS 高*/

      }

      /**将 ZE61的 TXD、RXD 置于三态*/

      GPIO_setAsInputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN6);

      GPIO_setAsInputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN5);

      LPM_Flag |= LPM_wireless;

  }

 

/**检查以唤醒 ZigBee 模块*/

  其他

  {

      /**为端口2引脚1*/设置 UART 功能 RXD

      GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN6、GPIO_secondary 模块_function);/** ZE61*/的 TXD

      /**为端口2引脚0*/设置 UART 功能 TXD

      GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN5、GPIO_secondary 模块_function);/** ZE61*/的 RXD

      GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN0);           //CTS 低电平

      EUSCI_A_UART_ENABLE (EUSCI_A1_BASE);

  }

在升级模式下调用下面的代码片段以更改波特率运行时间

/*!

*@fn void coSetZigBeeUart9600 (void)

*@简短此函数被调用以以9600波特率切换 ZigBee UART

*@返回无

*

void coSetZigBeeUart9600 ()

#ifdef ZIGBEEHANDLER_FPFI_H_DEBUG

      printf ("\r\naud9600\r\n");

#endif

      EUSCI_A_UART_initParam param ={0};

      param.selectClockSource = EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK;

      //1MHz 9600

      param.clockPrescalar = 6;

      param.firstModReg = 8;

      param.secondModReg = 0x20;

      //1MHz 38400

      //    param.clockPrescalar = 1;

      //    param.firstModReg = 10;

      //    param.secondModReg = 0x00;

 

      //    param.clockPrescalar = 26;

      //    param.firstModReg = 0;

      //    param.secondModReg = 0xB6;

      param.parity = EUSCI_A_UART_NO_parity;

      param.msborLsbFirst = EUSCI_A_UART_LSB_FIRST;

      param.numerofStopBits = EUSCI_A_UART_Oe_STOP_BIT;

      param.uartMode = EUSCI_A_UART_MODE;

      param.oversaming= EUSCI_A_UART_oversaming_BAUDRATE_generation;

 

      EUSCI_A_UART_INIT (EUSCI_A1_BASE、param);

 

//    if (!flg_fw_UpgradeUart)

            EUSCI_A_UART_ENABLE (EUSCI_A1_BASE);

 

      DMA_clearInterrupt (DMA_CHANNEL);

      DMA_enableInterrupt (DMA_CHANNEL);

 

      //    EUSCI_A_UART_clearInterrupt (EUSCI_A1_BASE、

      //                 EUSCI_A_UART_receive_interrupt);

      //

      //    ////*启用 USCI_A0 RX 中断*/

      //    EUSCI_A_UART_enableInterrupt (EUSCI_A1_BASE、

      //                 EUSCI_A_UART_Receive_interrupt);//启用中断

 

/*!

*@fn void coSetZigBeeUart115200 (void)

*@简介调用此函数是为了以115200波特率切换 ZigBee UART

*@返回无

*

void coSetZigBeeUart115200()

#ifdef ZIGBEEHANDLER_FPFI_H_DEBUG

      printf ("\r\naud115200\r\n");

#endif

      EUSCI_A_UART_initParam param1 ={0};

      param1.selectClockSource = EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK;

      param1.clockPrescalar = 8;

      param1.firstModReg = 0;

      param1.secondModReg = 0xD6;

      //    param.clockPrescalar = 2;

      //    param.firstModReg = 2;//过采样无效

      //    param.secondModReg = 0xBB;

      param1.param1。param1 = EUSCI_A_UART_NO_parity;

      param1.msborLsbFirst = EUSCI_A_UART_LSB_FIRST;

      param1.numerofStopBits = EUSCI_A_UART_Oe_STOP_BIT;

      param1.uartMode = EUSCI_A_UART_MODE;

      param1.oversam采样= EUSCI_A_UART_LOW_FREQUENCY BAUDRATE_generation;

      //    param.oversaming= EUSCI_A_UART_oversaming_BAUDRATE_generation;

 

      EUSCI_A_UART_INIT (EUSCI_A1_BASE、&param1);

 

//    if (!flg_fw_UpgradeUart)

            EUSCI_A_UART_ENABLE (EUSCI_A1_BASE);

 

      DMA_clearInterrupt (DMA_CHANNEL);

      DMA_enableInterrupt (DMA_CHANNEL);

 

      //    EUSCI_A_UART_clearInterrupt (EUSCI_A1_BASE、

      //                 EUSCI_A_UART_receive_interrupt);

      //

      //    ////*启用 USCI_A0 RX 中断*/

      //    EUSCI_A_UART_enableInterrupt (EUSCI_A1_BASE、

      //                 EUSCI_A_UART_Receive_interrupt);//启用中断

 

此致、

拉曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramandep、

    当您将 UART 引脚切换为输入并转至 LPM 时、我不会看到任何使 DMA 处于启用状态的错误。 使 DMA 与 UART 模块保持同步的机制是 UCA1RXIFG 和 UCA1TXIFG 的状态。 只要这些位在这个过程中不被中断、DMA 将保持与 UART 模块同步。

    此致、
    Caleb Overbay