This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:两个探头的距离是否有限制?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1183085/msp430fr5043-is-there-a-limit-to-the-distance-of-the-two-probes

器件型号:MSP430FR5043

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

此测试用作风速测量:使用两个距离、即90 mm 和53 mm。 发现90mm 的影响与53mm 大不相同、90mm 的精度优于53mm。

在53mm 的测量结果中、插入了实际长度数据、测量结果减小了10倍。 就代码而言、与90mm 的差异仅是探头距离的长度。

公式如下、您能帮您检查是否存在任何问题吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    在确保良好波形的前提下、增大距离也可以提高测量精度。

    如果距离过小、波形将包括一些传感器反射波形、这是噪声、将影响计量。

    距离过小会导致飞行时间过短、 这不利于测量精度的提高。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的支持。

    客户有一些后续问题可能需要您的帮助、如果 可能、您可以帮助解答这个问题吗?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    关闭此主题、在 E2ECHINA 中回复。

    谢谢!

    此致

    Johnson