主题中讨论的其他器件:MSPBSL、 MSP-EXP432E401Y
您好!
我使用了 CCS。 我最初使用 USB 链路加载、以便最初使用"boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs.out"对开发板进行编程。 设备板具有与我的 PC 相同的以太网交换机集线器的有线以太网连接、而交换机集线器连接到办公室 LAN。
在命令提示符下、我运行以下命令:d:\ti\workspace_v8\boot_emac_flash_app_magicpacket_update_msp_EXP432E401Y_nortos_ccs\Debug>BSL-scripter script_2.txt
下面是屏幕上显示的内容:
--------------------------------------
BSL Scripter 3.3.0
用于 BSL 编程的 PC 软件
2018年10月05日14:44:19
--------------------------------------
输入文件脚本为:D:/ti/workspace_v8/boot_emac_flash_app_magicpacket_update_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs/Debug/script_2.txt
//
// MSP432E4xx -以太网引导加载程序示例(第2步)
//
//此脚本调用自定义以太网引导程序
//并下载 boot_emac_flash_magicpacket_MSP_EXP432E401Y 应用程序
//
//请插入的正确 MAC 地址
// MSP432E4xx 器件、
// IPClient 参数,即 IP
//将分配给 MSP432E4xx 器件、
//和本地的 IPServer 参数
//执行 BSL-Scripter 的 PC。
//
//此应用程序将调用自定义以太网引导加载程序
//在闪存中,由 BSL-Scripter 发送魔术包
//要尝试此功能,请执行 script_3.txt
//
日志
模式 E4xx 以太网 MAC=70:FF:76:1C:5D:B4 IPClient=192.168.56.10 IPServer=192.168.56.1
参数中给出了本地 IP 地址
主机的本地 IP 地址:192.168.56.1
正在等待 BOOTP 请求!
正在等待 BOOTP 请求!
已收到 BOOTP 请求!
发送 BOOTP 回复!
已准备好接收 TFTP 读取请求!
客户端 IP 地址:192.168.56.10
正在等待 TFTP 读取请求!
[ERROR_MESSAGE]接收到的数据包中存在无效的 TFTP 读取请求!
那么、可能会出现什么问题呢?
谢谢、
Neiz