This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:mps430fr6989

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-EXP430FR6989, MSP-FET, EK-TM4C123GXL, TMP006, TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738119/ccs-msp430fr6989-mps430fr6989

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989MSP-FETEK-TM4C123GXLTMP100BOOSTXL-SENSORS

工具/软件:Code Composer Studio

我已经使用 MSP430fr6989 LaunchPad 一段时间了,于2018年6月8日订购,订单号为1863789。

USB 端口出现问题,反复强制我重新连接设备。 现在,它似乎不再连接到 PC。

此部件是否具有某种保修、或者我是否需要重新购买 LaunchPad?

提前感谢您在这方面的支持和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    您能否确认您的问题的一些详细信息:

    1.您是否已成功将 MSP-EXP430FR6989与 PC 相连?  以及 LaunchPad 的编程和调试?

    2.“USB 端口出现问题,反复强制我重新连接设备。” 您是否曾尝试在另一台 PC 上检查是否存在相同的问题以强制您重新连接设备?

    3.您能否帮助查看以下指南以了解如何与 PC 连接?  

    使用随附的 USB 电缆将 LaunchPad 连接到计算机。 绿色电源 LED (LED102)应亮起。 为确保正常运行、需要使用驱动器。 TI 建议通过安装 TI 的 CCS 或 IAR EW430等 IDE 来安装这些驱动程序。 驱动程序也可从获得。

    4.请检查 您的 Windows PCs->Device Manager-Ports (COM & LPT)上是否可以找到以下 COM 端口。 COM 编号会有所不同。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei 先生

    感谢您的快速响应。

    自从我去年夏天收到这个 Launchpad 后、我几乎每天都在使用这个 LaunchPad。 我过去确实购买了4-5种不同的 Launchpad、但从未发现任何以前的 Launchpad (型号)适合我的需求、因此我并不真正承诺熟悉它。 这个6989 Launchpad 中的某些功能引发了我对微控制器领域的兴趣、我几乎每天都在关注这一领域。

    会显示频繁的错误消息、

    初始化仿真器时出错:

    未找到 USB FET、

    这会通过移除 USB 电缆并将其重新连接到 Launchpad 来强制我重新启动/重新建立 PC 连接。

    连接 USB 线时、仿真器侧的蓝色 LED 亮起、表示此 PCB 已通电、但数据未传输、因此出现上述消息。 PC 的设备管理器上的 COM 端口表示在按预期工作时与此 Launchpad 的连接有效,但在上述提示的错误消息闪烁期间消失。 运行 Launchpad 时不会出现问题、因为它会通电; USB 上的数据引脚的连续性存在问题,无论是物理 USB 连接器上的数据引脚,还是实施了 TI 的 EasyFET 芯片,或者 PCB 迹线内的间歇性短路/开路开发,或者 MSP430芯片本身上的 I/O 端口不稳定,我不知道。

    需要注意的是,这个问题并不是总是发生的,但它很频繁,会成为烦人的干扰;这使我实际上无法使用此 Launchpad。 在调试过程中、当 CCS (IDE 软件)丢失了其源代码的执行指针(我必须重新启动)时、这个问题就会变得更加明显。我需要逐步完成将程序执行指针放置到最后一个源代码位置的所有步骤、有时甚至经常反复执行所有这些过程。

    要回答您的问题(3)、我没有备用 PC 在 PC 端验证 USB、但连接其他 USB 设备(如 Garmin GPS、甚至 Android 手机设备)时没有问题。 Android 设备有时会重复类似的现象、但不如此 Launchpad 频繁、即在手机和 PC 之间传输数据时丢失数据换向。 我尽最大努力避免与 Android 垃圾相关的时间。 PC 端的 COM 端口指示该 Launchpad 在正常工作时的有效连接,但当上面注释的错误消息闪烁时消失。

    目前,我正在为该 Launchpad 编写/调试源代码,作为程序员,您可能会同意程序员遇到的最糟糕的事情。  我真的很喜欢尽快更换不稳定的 Launchpad、因为没有什么比拥有不可靠的硬件和必须编写代码更糟糕的了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    感谢您关注 MSP430 MCU。 很遗憾听到您的失败、作为程序员、我完全理解您的感受。

    我无法确认问题的根本原因、因为它来自仿真器硬件、仿真器固件、PC diver 或 IED 文件。

    但可以帮助确认其他 LaunchPad 在您的 PC 上是否正常工作?
    此外、您曾使用哪种 IED 进行下载和调试? 您是否使用最新版本更新了 IDE?

    您能否尝试使用其他 IED (例如 IAR 或 TI CCS 云版本(https://dev.ti.com/ide) )来确认问题是否来自 IDE 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    很抱歉、您在之前的回复中未收到您所使用的 CCS IDE 的相关信息。 请忽略我关于 IDE 的问题。

    我收到了您致电客户支持中心的消息。 很抱歉、您在访问 E2E 论坛时遇到困难。 我已经给您的电话号码打过几次电话、但尚未联系。

    首先、您提到"蓝色 LED"表示 Lauchpad 已通电。 您能否确认它是 LED102 (除 LED 外应该打印哪些内容)? 它应该是一个绿色 LED、因此我只想确保我们讨论的是同一个指示灯 LED。

    我想根据我从你之前的答复中得到的信息,就你的问题以及一些建议的行动作出判断。

    错误消息"初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "应告知 CCS 已断开与 Launchpad 上 eZ-FET 的连接。 这可能是由以下问题引起的:

    1.您的 PC 上的仿真器驱动程序问题,可能是由以下原因引起的:

    • 调试时、任何意外操作都会损坏驱动程序文件。 对于这种情况、我建议您将 CCS 更新到最新版本以获取最新的仿真器驱动程序、甚至重新安装最新的 CCS、这将重新安装最新的仿真器驱动程序。 如果可以、请执行此操作以刷新 PC 上的编程软件工具。  
    • COM 端口与 PC 上的其他操作系统线程冲突。 我不是 PC 操作系统的专家。 但从常识来看、您的 PC 操作系统管理了所有线程和端口。 如果操作系统暂时终止 eZ-FET 的 COM 端口时遇到一些冲突、CCS 也会与您的 Launchpad 断开连接。 这就是我希望您在另一台 PC 上尝试的原因。

    2.您的 PC 和 eZ-FET 之间的硬件连接存在一些问题:

    • 您使用的 USB 电缆连接不稳定。 您可以更改新的 USB 电缆以确认这一点。
    • Launchpad 已损坏。 如果是这样、您需要使用新的 Launchpad 进行更换。 或者、您也可以通过 J101上的 SBW_RST/SBW_TST/3V3/GND 将另一个 Launchpad 的 eZ-FET 跳到 FR6989电路。
      • Launchpad 上的 USB 连接器(J102)存在一些问题、无法实现稳定连接。 您说您每天都在使用 Launchpad、因此连接器可能存在一些问题。  发生错误时、绿色 LED102应熄灭。 请确认。
      • FR6989 Launchpad 上的 eZ-FET 电路损坏。 如果 eZ-FET 的电源电路出现问题、当您发生错误时、绿色 LED102应该会熄灭。 请确认。 如果 eZ-FET 的数据电路损坏、红色 LED101将始终处于关闭状态、而当数据传输时、它应该闪烁。

    我知道您很难访问 E2E。 如果您有机会致电我讨论您的问题、我会将手机号码发送到您的电子邮件以及我们的客户服务中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更换电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    您是否意味着 eZ-FET 存在硬件问题、正如我在上一次答复的2#中列出的那样? 您能否与我分享我对2#的评论的检查结果?

    如果您确保硬件损坏、则可以按照以下方法进行更换:
    如果您有另一个 MSP430 Launchpad、则可以通过 J101上的 SBW_RST/SBW_TST/3V3/GND 将另一个 Launchpad 的 eZ-FET 跳转到 FR6989电路。 如果有 MSP-FET、您还可以使用 MSP-FET 跳转至 FR6989 Launchpad。
    2.如果您只有这块损坏的 Launchpad、请联系卖家、如果您从 TI 购买、您可以联系 TI 客户服务中心、以检查他们是否可以为您更换新的 Launchpad。 或者您可能需要购买新的。

    您应该会收到我的电子邮件、其中包含我的手机号码。 如果您无法访问 E2E 论坛、请随时与我联系以获取更多问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再有干扰信息。

    我已请求提升此问题、以便了解 Launchpad 的人员可以为我提供帮助。  我希望更换这块有缺陷的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    很抱歉、您必须为工作更换新电路板。

    我知道您已就您的问题致电我们的客户支持中心、我还将向他们介绍您的请求以及我们在这里讨论的问题信息。 我希望您能很快获得一个新的电路板、以便继续您的工作。

    我想单击"TI 认为已解决"、这意味着暂时关闭我的内部跟踪列表上的线程、因为您已经转到电路板来替换处理。 如果您没有更换电路板来解决您的问题、则无需单击"验证"。 但是、如果您对 MSP430器件和工具有任何进一步的技术问题、请随时返回此处或创建新的主题帖。 此外、您还可以针对一些紧急问题致电我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦、

    有多少种方法可以说:Ï 有缺陷的卡需要更换。。。”

    我不确定我还能如何用短语来表达它、以便我可以从该 Launchpad 的制造商处获得一些帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    很抱歉、您必须为您的工作获取替换板。

    您是否意味着您已联系 TI 客户支持中心进行更换?

    如果不是、请遵循退货政策以将其退回并获取另一个。
    www.ti.com/.../returns-refunds-and-cancellations.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被告知您(通过此论坛的 TI 工程师)可以决定电路板是否损坏,因此请派送一个保修期内的更换电路板。

    我真的需要更换电路板、因为我现在无法做任何事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    是的、我已经与我们的客户支持中心联系、他们上周通过电子邮件联系了您、以获取您的信息。 请检查您的电子邮件收件箱并回复它、以便继续处理请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 在将产品运送到初始订单(订单号1863789)时没有问题、在发现其他 Launchpad (Tiva C、EK-TM4C123GXL)有缺陷(线程 ID:1-23B4H2G)时、后续订单中也没有问题。 我不知道使用通用送货地址的问题是什么,但如果您坚持将其发往物理邮寄地址,请将其发往;

    Kwang Yi
    4115 Heiney Road、Unit #138
    印第安纳波利斯,46241-7209

    此案例已开了很久,但我真的很感谢您决定更换损坏的设备。 如果没有功能齐全的电路板、我倾向于搜索不同的微处理器制造商、希望有一家拥有及时且经验丰富的技术支持人员的微处理器制造商、而不管我过去在该电路板上花费的时间是多少。 如果您想知道有缺陷的电路板出现了什么问题、请发送发货标签以及更换产品。 这样,我们就不需要浪费宝贵的时间和资源,通过无数但毫无意义的电子邮件通信。 感谢您在这方面的帮助。

    同时、对于我正在进行的项目、我需要获得可靠的环境温度和环境光测量。 查看这些传感器的数据表(TMP006 & TMP100 & ISL29023 & CM3218)满足了我的需求,但最好的做法是进行实验,从而了解传感器模块的功能/缺陷,特别是如果我计划构建原型 PCB。 您能为您提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    我将把您的信息转发给我们的客户支持中心、他们将处理更换事宜。

    有关 TI 器件的进一步技术问题、请随时在 E2E 的相应论坛上创建主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否仍能在关闭线程后发布。

    我只有一个问题;我还没有收到替换板、我认为 TI 声称会将其发送到新地址。

    更换电路板是否已发货?  如果货物已发货、您能否提供跟踪号以便我可以在交货人员出现时跟踪货物并检索包裹。

    感谢您在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    让我咨询我们的客户支持中心、然后向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与和帮助。

    我可以使用此微控制器制作一个有用的硬件,我希望在此所花费的所有时间都能得到很好的回报。

    顺便说一下,我想订购 BOOSTXL-SENSORS,但我想享受免费送货的优惠。 我相信、如果我关闭了线程、TI 将发布一个免费送货代码。  我已关闭此主题,希望收到免费送货代码。 请您看看这个问题、为什么我还没有收到代码?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    再次感谢您对 MSP430器件的关注。

    对于不同类型的问题、我们在 E2E 上提供了不同类型的论坛。 在这里、在 MSP 论坛中、我只能回答有关 MSP430器件的技术问题。

    但是、我在"网站支持论坛"上为您的问题创建了一个新主题、应该有人检查您的问题: e2e.ti.com/.../751556
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwang:

    除了工程、设计和调试讨论之外、E2E 不是解决问题的适当场所、因此我想在 E2E 内向您发送私人消息。 请接受我的友谊请求。