This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:USS

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741231/ccs-msp430fr6047-uss

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我能否使用声学长度为6.2cm 的定制水管道在 MSP430FR6047评估模式下运行演示应用。

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    当然可以。 但您需要设置参数并根据自己的管道进行动态调整。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    冬季、
    如果我能够知道要为定制管道更改的所有参数、那将是一个很大的帮助。
    此致、

    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    要开始、您可以学习本应用手册中的所有参数。 如果有任何混淆、请告诉我。
    www.ti.com/.../slau720b.pdf

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    我想知道仪表常数的最大限制是否有任何原因被设置为22742000

    此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    meter_constant 的范围用于防止音量超过其上限。

    B.R
    冬季