This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:USS 演示应用的仪表常数

Guru**** 2557740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741928/ccs-msp430fr6047-meter-constant-of-uss-demo-application

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在使用最新版本的 USS 演示应用程序时、获得的观测值远低于实际流速。我想知道以下哪种方法更适合采用。

1)通过修改 #define meter_constant_MAX、将仪表常量值更改为大于22742000的值

2)在 HMI_PostAlgorithm_Update 中更改"DC_User_Params->pla_vol_flow_rate =(float) 10.0*(ALG_Results_float.volumeFlowRate)"。

我还想知道、将最大仪表常数设置为是否有任何具体意义  22742000。

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    请查看超声波设计中心用户指南中的仪表常数定义。 www.ti.com/.../slau720b.pdf

    在此结构中 、volumeScaleFactor 的范围为 -1.024e9和1.023e9。 它应该足以满足您的应用需求。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我想知道以下哪一种方法更适合用于获得实际流速。

    1)通过修改 #define meter_constant_MAX、将仪表常量值更改为大于22742000的值

    2)在 HMI_PostAlgorithm_Update 中更改"DC_User_Params->pla_vol_flow_rate =(float) 10.0*(ALG_Results_float.volumeFlowRate)"。

    此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    我无法说出这些方法之间的任何差异。 只需选择一个、两个选项都将起作用。  

    此致、

    现金 Hao