This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:MSP430F5438

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1183273/msp430f5438-msp430f5438

器件型号:MSP430F5438
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

我能否在没有 MSP-FET430UIF 并直接将 MSP430F5438板与 PC 相连的情况下在 Code Composer Studio 上运行代码?
当我这么做时、它总是会说  

初始化仿真器时出错:
未找到 USB FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheikh、

    您是否在问您是否可以将代码直接刷写到 MSP430F5438板上?  

    最棒的

    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很抱歉、我不知道、我只想在通过 USB 电缆直接连接到 PC 的 MSP430F5738上运行 C 代码、而不想在两者之间运行 MSP-FET430UIF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、您需要一个 LaunchPad。 如果您将 MSP 器件放置在不起作用的 MSP FET 插座中、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要断点调试、只想更新固件、则可以将某些 USB/UART 桥接器与目标器件(F5438)出厂预加载的 UART BSL 和 PC 端的 BSL 脚本编写器结合使用。