This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:连接微型 USB

Guru**** 2384630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1183366/msp430g2553-connecting-micro-usb

器件型号:MSP430G2553

首先、请记住、我对微控制器比较陌生、因此我所说的某些内容可能毫无意义。 无论怎样、我要做的就是将一个微型 USB 连接到 MSP430G2553微控制器。 如果我只有微控制器、而不是 Launchpad、我是否只需用电线将 USB 端口连接到相应的引脚? 我已经看到其他一些控制器与电阻器和电容器连接、我不确定是否需要在这里这样做。 我的最终目标是像使用 launchpad 时那样简单地将代码上传到微控制器。 我想这样做、而不是使用 launchpad、因为它更便宜、更小、而且大多数 launchpad 并不总是可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须使用 launchpad、因为此硬件包含 G2553和调试器、所以您需要通过调试器进行调试和下载代码。

    请参阅本文档以开始代码: https://www.ti.com/lit/ug/slau772a/slau772a.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用支持 USB 的微控制器、我可以在不需要编程器或调试器的情况下连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用支持 USB 的微控制器、我可以在不需要编程器或调试器的情况下连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cowan、

    是的、但 G2553不支持 USB 外设、您必须使用调试器来下载代码。

    谢谢!

    最好的平地机

    Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430系列具有工厂引导加载程序。 具有 USB 硬件(例如 F5510)模块的器件具有 HID 版本、并且只有很少的额外器件(如果电路板已准备好 USB、则无器件)固件可以更新。 没有 USB 硬件模块的器件(例如 G2553)具有 UART 版本、可与硬件 USB/UART 桥结合使用以更新固件。 PC 端的软件(BSL 脚本程序 CLI)是开源的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430系列具有工厂引导加载程序。 具有 USB 硬件(例如 F5510)模块的器件具有 HID 版本、并且只有很少的额外器件(如果电路板已准备好 USB、则无器件)固件可以更新。 没有 USB 硬件模块的器件(例如 G2553)具有 UART 版本、可与硬件 USB/UART 桥结合使用以更新固件。 PC 端的软件(BSL 脚本程序 CLI)是开源的。