This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:DMA 期间的外设/配置区域获取错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740562/msp430fr5994-peripheral-configuration-area-fetch-error-during-dma

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我正在使用 MSP430FR5994、因此在这里、我遇到了 SPI 通信的外设区域获取问题。 4MHz 是 SPI 的频率、主频率 为16MHz。  

那么、在这里、我想了解我为什么会遇到这个错误。

谢谢、

Anil D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Anil

    蚀刻问题是什么样子的? 您可以为此加载屏幕截图吗?

    最好的雷加
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我也不知道为什么我得到这个误差。 但我的外设仅为 SPI、因此我怀疑这是我的问题。
    我实际上想知道这个误差是什么?

    谢谢
    Anil。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Anil

    我想在我的身边重现此问题。您能向我提供您使用的信息吗?
    1.您使用的 IDE 是什么?
    2.硬件设置是什么? SPI 主设备和从设备
    3.您使用的软件是什么?

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Anil

    您现在是否解决了问题? 如果不是、您可以回答我之前发布的一些问题。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Anil

    由于时间线、必须关闭此线程。 您可以在我关闭该主题时根据需要更新该主题中的信息。 尽管您没有回答我的问题来提供更多信息、但我在此向您提出了一些建议。
    我对 MSP430FR5994的勘误表进行了微调(www.ti.com/.../slaz681k.pdf)and )、找到与 SPI 相关的三个项目、即 USCI45、USCI47和 USCI50。 您可以使用您的代码查看您的问题是否与这些项目匹配。 此外、还提供了有关该问题的解决方法。

    BR
    Gary