This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:有效采样率是多少?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738158/msp430f67641a-what-is-the-effective-sampling-rate

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779A

大家好、对于该产品、我想知道如果我有三个电流互感器和三个电压输入、每个多路复用器插槽的有效采样率(以 kHz 或 ksps 为单位)是多少。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430F67641A 具有三个 Σ-Δ(SD) ADC 和三个(或更多) SAR ADC 通道。 SD 通道用于测量电流输入、而 SAR 通道用于测量电压输入。 它们必须同步。 一般而言、SD ADC 的采样速度比 SAR ADC 慢、但分辨率和精度更高。 SD ADC 的采样率可通过将调制频率除以过采样率(OSR)来计算。 在计量应用中、通常可接受4kHz 或8kHz。

    由于这听起来像是一个计量应用、因此我建议查看我们适用于 具有24位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)。 遗憾的是、不支持 MSP430F67641A、但 MSP430F6779A 和我的建议。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您是否有机会了解 EMDC? 我知道还不支持 F67641A、但支持 F6779A。 这是一个非常有用的资源。 此外、您还可以在我们最近的博客中阅读有关其功能和优势的更多信息。

    此致、

    James