This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736 IPZR

Guru**** 2536440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737148/msp430f6736-msp430f6736-ipzr

器件型号:MSP430F6736

降级器、

我使用  的是 CPUXV2 MSP430F6xx 微控制器 IC 16位25MHz 128KB (128K x 8)闪存100-LQFP (14x14)、TI 器件型号为"MSP430F6736 IPZR"、我的问题是  

我无法使用复位引脚(处理器的引脚100)复位处理器。 我直接下拉该引脚、但它不会复位。 请帮帮我。

此致!

Behailu、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向您展示电路板的原理图?

    非常感谢
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是复位的原理图。

    此致!

    Behailu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您不是将47kOhm 上拉电阻器连接到 VCC、而是将 VDSYS 连接到 VCC。 您是否遵循数据表和用户指南中定义的所有建议连接? 例如、某些 F67xx (1)(A)器件要求某些 VDSYS 引脚从外部连接在一起。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    比你好多了!

    此致!

    Behailu、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behailu、

    您是否听说过我们适用于 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库? 如果您计划将 MSP430F6736A 用于任何类型的电计量项目、它可以快速加快评估和设计过程。 请查看以下资源、如果您有任何疑问、请告知我。

    [常见问题解答] MSP-EM-DESIGN-CENTER:推出适用于 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)和软件库!

    适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心

    电能测量技术指南

    如果您不打算将 F6736A 用于计量项目、这也是可以的。 我只是想让你知道。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您的注释非常有用、在我将中的 VDSYS 更改为+3.3V 后、仪表开始复位、您能解释一下它的原因吗?

    此致!
    Behailu、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Behailu、

    感谢您的友好反馈! 只需澄清一下、您说通过将 RST 电阻器的上拉源从 VDSYS 切换到+3.3V 已解决了复位问题、对吧? 如果是、这很好。

    我怀疑问题是由依赖关系引起的-它就像一个无限循环、阻止了一切的启动。 MSP430保持复位状态、因为 RST 信号被上拉至 VDSYS、而 VDSYS 在复位后会被 MSP430加电(这种情况从未发生)。 然而、当 RST 信号被直接上拉至+3.3V 时、它并不取决于要加电的 MSP430、所以它使 MSP430脱离为 VDSYS 加电的复位状态。 我希望这是有道理的。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behailu、

    您是否有机会了解 EMDC? 这是一个非常有用的资源。 此外,您还可以在我们最近的博客中阅读有关其特性和优势的更多信息,该博客标题为 使用适用于 MSP430TmMCU的新电能测量设计中心和软件库加速计量设计。

    此致、

    James