This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF 驱动程序问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6720, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741300/msp-fet430uif-msp-fet430uif-driver-issue

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件:MSP430F6720TUSB3410

大家好、

我的客户尝试在生产线上对 MSP430F6720进行编程、但他们尝试在 Win10上安装驱动程序、并且驱动程序始终显示 TUSB3410器件。

即使他们尝试手动安装驱动程序、但仍然失败。

安装环境如下所示、

OD: Win10.

编程器:MSP-FET430UIF

软件:Lite FT-Pro430 Elprotronic V3.43

请告诉我如何解决此问题、

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    您要附加的图像似乎已损坏。 是否可以重新尝试附加它以显示您要共享的信息?
    您是否知道 MSP-FET430UIF 是否出现在器件管理器中?
    此外、您的客户是否也尝试通过 CCS 更新 MSP-FET430UIF?
    您还可以检查以下链接、因为这可能与您的客户体验的内容类似。
    e2e.ti.com/.../452734

    请告诉我这是否有助于解决问题。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    由于我没有收到您的回复、我认为问题已经解决。
    请注意、我将关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请回复重新打开。

    谢谢、此致、
    Britta