This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:PMP8740 -嵌入式软件。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740503/msp430f2252-pmp8740---embedded-software

器件型号:MSP430F2252
主题中讨论的其他器件:PMP8740MSP-FET

尊敬的 Roberto:

下午好。 有关 PMP8740 -电池充电器(34V、60A)的问题->与软件代码相关。
我看到的是有关该项目的软件代码。 已将基本代码插入控制器并打开 LCD。
我正在检查的分步式...

Q1)在软件代码中、我看到用于 PWM 输出(Vref 和 Iref)的1KHz 频率。 为什么频率为1KHz
用于微控制器 MSP430F2522的 PWM 输出(Vref 和 Iref)? 任何具体原因。

Q2)能否为 MSP430F2522控制器发送 J1939 CAN 协议示例代码? 请提供
任何 J1939 CAN 协议示例代码。

Q3)如何使用 Code Composer Studio (CCS) V8 IDE 来保护这个 MSP430F2522中的嵌入式代码?
使用 CCS IDE 锁定位? 我使用 MSP-FET 闪存仿真工具进行编程。

谢谢、此致、

Vijay Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vijay:
    我可以回答 Q1、但我不知道问题2和3的答案:为此、我们必须联系 MSP430团队。
    关于问题1的答案、我根据输出电压和电流基准变化的速度选择了1KHz 频率。
    由于这是一个电池充电器、并且这些时间在秒范围内、因此您可以选择比变化斜率快~ 1000倍的 PWM 频率; 这样、由于 PWM 被转换为直流信号(两个环路的基准)、当选择1KHz 且滤波器为5...10Hz 时、基准电压上的纹波将非常小。
    您能否向通用 MSP430线程提出问题2和问题3?
    如果您对此感到不舒服、我可以尝试将其内部制作。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto。

    感谢您提供信息。 请尝试在内部提出问题2和3。。。如果可能。。。

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    [引用 USER="Vijay Shinde72"]Q2)您能否为 MSP430F2522控制器发送 J1939 CAN 协议示例代码? 请提供
    任何 J1939 CAN 协议示例代码。[/QUERP]

    遗憾的是、MSP430没有集成的 CAN 模块。 此外、我不知道任何 CAN 示例代码。 在网上搜索后、我找到了一个讨论此主题的主题、似乎有一家名为 Simma Software 的公司销售 MSP430的 CAN 代码。

    CAN 总线

    MSP430可支持 SAE J1939、ISO 15765和 CANopen

    [引用 user="Vijay Shinde72"]Q3)如何使用 Code Composer Studio (CCS) V8 IDE 来保护此 MSP430F2522中的嵌入式代码?
    使用 CCS IDE 锁定位? 我使用 MSP-FET 闪存仿真工具进行编程。[/QUERP]

    一个(永久)选项是在您使用 MSP-FET 对器件进行编程后熔断 JTAG 安全保险丝。

    MSP 代码保护功能

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您提供信息。

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde