This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2122:MSP430F2122

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738953/msp430f2122-msp430f2122

器件型号:MSP430F2122

I/O 端口2有问题。。。“错误”??

我使用以下2条端口线路、如下所示:
P2.1 =向电路的外部部分发送 TTL 信号电平的输出 (BIS.B #BIT1、&P2DIR)

P2.2 =模拟输入。  (BIC.B #BIT2、&P2DIR)+ ADC 允许输入设置为包含 A2 (=P2.2)

问题。 当我将 P2.1设置为'output'... P2.2变为短路、我的模拟电压消失。

勘误表在器件的勘误表文件中找不到任何对此情况的引用。

随附了我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已知这些引脚工作正常。 这可能是您的软件或电路的问题。

    原理图不完整;"PREREG"和"LoHiV"连接到了什么? P2.1呢?

    "简短"是什么意思? 它似乎短路到了什么? 接地?

    请注意、当 A2被配置时、您无需清除 P2DIR 位(请见数据表的表23)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    我在他的评论中第二位克莱明表示、这些引脚已知可以正常工作。 您能否分享有关 Clemens 所发布问题的更多详细信息?
    这可能会帮助我们了解发生了什么问题。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    您的问题是否已得到解决? 请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口2.1和2.2出现问题

    感谢 Clemens 和其他人的贡献。  

    发现了它…  是的、这是一个硬件问题。 PCB 上的相关引脚之间有一个非常精细的几乎不可见的焊接桥。

    很抱歉给大家带来麻烦、此问题现已解决...