This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何使用器件 MSP432E401Y 的 ROM 引导加载程序

Guru**** 2552920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741660/msp432e401y-how-to-use-the-rom-bootloader-of-the-device-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

 《SLAU746A 用户指南 MSP432E4 SimpleLink 微控制器引导加载程序(BSL)》介绍了如何生成要存储在闪存中的引导加载程序映像。 引导加载程序是
用于将应用程序映像上传到闪存。

问题:器件具有 ROM、其中包含 ROM 引导加载程序。 我想我们可以使用此 ROM 引导加载程序 、而不是编译一个引导加载程序并将其存储在闪存中。
使用 ROM 引导加载程序、除了节省闪存空间外、还应避免软件工程师重复该过程以生成引导加载程序映像。
但是,我找不到任何东西
文档介绍了 ROM 引导加载程序的功能、如何使用以及它支持的引导类型(以太网、SPI、UART 等)。

请向我指出这些文件(如果有)。 如果没有、我想知道原因是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SLAU764A 的介绍中可以找到 ROM 引导加载程序接口。  

    您还可以在技术参考手册   中找到其它信息,。

    我认为最好使用 BOOTCFG 寄存器并调用复位来启动 ROM BSL。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    非常感谢您提供的信息。 我听从了您的建议、很高兴地通知您、我了解了如何使用 ROM 引导加载程序。