请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 《SLAU746A 用户指南 MSP432E4 SimpleLink 微控制器引导加载程序(BSL)》介绍了如何生成要存储在闪存中的引导加载程序映像。 引导加载程序是
用于将应用程序映像上传到闪存。
问题:器件具有 ROM、其中包含 ROM 引导加载程序。 我想我们可以使用此 ROM 引导加载程序 、而不是编译一个引导加载程序并将其存储在闪存中。
使用 ROM 引导加载程序、除了节省闪存空间外、还应避免软件工程师重复该过程以生成引导加载程序映像。
但是,我找不到任何东西
文档介绍了 ROM 引导加载程序的功能、如何使用以及它支持的引导类型(以太网、SPI、UART 等)。
请向我指出这些文件(如果有)。 如果没有、我想知道原因是什么?
谢谢你
长