This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430F2618

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741037/msp430f2618-msp430f2618

器件型号:MSP430F2618

大家好。

我有一些处理器板、在这些板上、程序有时在加电时无法自启动。

但是、当发生这种"冻结"时、如果我激活 RST/NMI 引脚、程序启动。

稍后我将发布原理图和启动代码、但首先我想了解一些有关启动电压的信息。

我的启动电路有一个 R/C 对、该对会缓慢地将 AVcc 和 DVcc 斜升至3V。 (程序启动时由3.3V 稳压器供电)

R/C 电路的时间常数较长(约一分钟)

这是一个很慢的想法吗? 它是否会对内部欠压复位(BOR)电路产生不利影响?

此致。

Joseph Casey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    如果您遇到问题、那么缓慢的斜坡肯定是原因。 如果斜坡接近 BOR 加电电压、则可能会出现这种情况、但电压下降或波动会使您返回到断电状态。 或者、斜坡足够慢、以至于最大 BOR 释放时间不足以确保器件处于运行所需的最小电压。

    如果您确实通过 BOR 阈值、则器件将开始正常运行。 如果您仍在大约1.8V 的电压下斜升、则慢速斜升可能会是一个问题、但您在代码中首先要做的事情之一是将时钟更改为16MHz。 这会导致器件出现频率与电压冲突、因为16MHz 运行所需的最小电压为3.3V。

    简而言之、缓慢斜坡可能会出现一些问题、如果可能、建议加快斜坡速度。 尤其是在这种情况下、通过减小 DVCC 线路上的电容来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jace。
    在这个阶段无法知道我的问题是否得到解决、因为不管怎样、问题是间歇性的。
    有关启动过程和时钟的详细信息、我可以使用它来改进启动硬件和代码。
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    我现在将此帖子标记为已关闭/已解决。 如果您回复、我们可以重新打开或启动新线程。