This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6736A:msp430f6736A

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741950/compiler-msp430f6736a-msp430f6736a

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件: MSP430F6736

工具/软件:TI C/C++编译器

SIR/Mam、

请向我提供的说明  

VID、VI、Vic  

额定性能的差分输入电压、

差分满量程输入电压.........

共模输入范围...

绝对输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    请注意、您拍摄的图像实际上来自 MSP430F6736、而不是 MSP430F6736A。 请检查 SLASE46A

    此表显示了电源和建议运行条件。 这意味着它显示了 Σ-Δ 转换器需要的电源电压和允许的输入电压。 根据 SD 转换器的使用模式、允许的输入电压不同。 这通过 VI、Vic 和 VID 显示。

    为了进一步了解、您可能需要查看器件 系列用户指南 SD24_B 章节中的29.2.6模拟输入部分

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席/女士,

    如果我的增益为32

    我将使用内部基准  

    我可以施加的最大电压是多少、以便我获得正确的样本、

    请提供此类计算结果。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    请查看该表、因为它包含您在了解您的请求时所查找的信息。

    另请查看下表中的注(2)。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席/女士,

    您能为我提供计算部分吗
    我选择了~1.2的内部基准
    增益为32


    并且、

    是这个 VID 是我们在转换器端子上施加的电压差、这个差值电压是最大值
    得到指定结果的电压,如果我施加的电压大于或小于该电压,则会产生错误的结果.....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    如果您看一下 VID、FS:差分满量程输入电压

    -Vref/增益作为您可以应用的最小电压、+Vref/增益作为您可以应用的最大电压。

    您可以使用基准和增益设置并计算最大和最小输入电压。

    [引用 user="aczhsharma13"]VID 是指我们在转换器端子上施加的电压差、该电压差是最大值
    得到指定结果的电压,如果我施加的电压大于或小于该电压,则会产生错误的结果..... [/报价]

    您能具体回答您的问题吗? 如果您施加的电压在指定范围内、您不应看到错误的结果、您只是不使用满量程范围、因此您可能无法获得优化的分辨率。 如果输入电压大于允许的范围、则转换结果将饱和。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,