This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:关于12位模式中带有内部基准的脉冲采样模式

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740374/msp430fr2155-about-pulse-sample-mode-with-internal-reference-in-12-bit-mode

器件型号:MSP430FR2155

您好、社区成员、

我的客户有以下疑问。
""在图21-8中、SHI 信号的向下和 SAMPCON 的向下似乎是同步的。
在脉冲采样模式中、对于 StopSampling、通过识别它与 SHI 信号的向下同步是正确的?"

我认为 SHI 只用来触发采样开始、我认为没有必要让 SHI 向下等待直到 Tsample。
图21-8与图21-5完全相同、但它是正确的图吗?

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、
    抱歉、您的描述中不清楚、您所指的是哪些文档。 请更准确地描述您的问题。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    "图21-8." 指向用户指南页545。 (SLAU445h)

    我觉得这个图中的 SHI 采样时间很长。

    此致。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    非常感谢作出澄清。

    我需要与我们的设计人员一起仔细检查图21-8和21-5的正确性。

    问题的背景是什么? 为什么客户担心 SHI 信号? 根据脉冲采样模式的描述、采样定时器控制采样时间。

    我已经意识 到、用户指南的方框图缺少有关 SHI 信号的信息。 有关说明、请参阅下图。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您在图中发布 SHI 信号。

    在我的客户尝试使用 ADC 进行开发时、他们提出问题的原因是他们无法理解图21-8的内容。

    在图21-8中、SHI 信号在等待 Tsample 时为高电平。
    我认为这与脉冲采样模式的解释不符。

    脉冲采样模式解释 Tsample 由 ADCSHP = 1和 ADCSHTx 确定、只为 SHI 信号指定开始采样。
    这种解释是错误的吗?

    此致。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、
    您/客户的解释是、在脉冲采样模式下、SHI 只负责采样的开始、采样时间由采样计时器定义是正确的。
    因此、图21-8无疑是令人困惑的。
    我正在检查此图的澄清。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的答复。

    我感到欣慰的是、我和我的客户的解释是正确的。
    请告诉我图21-8是否看起来发生了变化。

    此致。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    我可以确认、需要更正用户指南中的脉冲采样模式图。 如需参考、您可以使用 FR5xx/FR6xx 用户指南中的图。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    FR5x 用户指南也很有用。
    我希望 FR2x 也会固定。

    感谢你的帮助。

    谢谢!
    Cruijff