This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:如何在指定的 PWM 周期捕获 ADC 值??

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741913/ccs-msp432e401y-how-to-capture-the-adc-values-at-specified-pwm-cycle

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 msp432e401y,能否建议仅在 PWM 的准时/关断时捕获 ADC 值...

如果我考虑占空比为2khz 的 PWM,则导通周期为1kHz…。

由于 msp432e401y ADC 的最大速率为2MSPS,您能否指导我如何在 PWM 的1kHz 周期内捕获 ADC (最小/最小 Msps)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用数据表中表6-51中描述的 ADC 触发信号

    源通过位于寄存器 ADC14CTL0中的 ADC14SHSx 位进行选择。

    最简单的方法是查看 SDK 中的代码示例、请参阅下面的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    我有 SDK 的更新版本、其中包含 SDK v:2、因此没有该示例

    但我没有了解如何在计时器 PWM 下触发 ADC 读取的概念

    如何在计时器 PWM 处获取中断?

    表6-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我随附了 SDK 示例的代码文件、该文件可帮助您检查如何设置计时器和 ADC。 即使使用较新的 SDK、该示例也应包含在中。

    e2e.ti.com/.../adc14_5F00_single_5F00_conversion_5F00_repeat_5F00_timera_5F00_source.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!