您好、MSP 团队、
我的客户希望在他的应用中使用内部看门狗计时器。
问题是、我们如何确保 WDT 的时钟独立于 MSP 本身的主时钟? 是否会为内核选择 VLO->VLOCLK->WDT 和 REFO ->REFOCLK->DCOCLK->MCLK?
添加外部安全装置不是一个选项。
非常感谢您的支持
此致
Cevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、MSP 团队、
我的客户希望在他的应用中使用内部看门狗计时器。
问题是、我们如何确保 WDT 的时钟独立于 MSP 本身的主时钟? 是否会为内核选择 VLO->VLOCLK->WDT 和 REFO ->REFOCLK->DCOCLK->MCLK?
添加外部安全装置不是一个选项。
非常感谢您的支持
此致
Cevin
您好、Cevin、
问得好。 该 MCU 上的 WDT 可由 SMCLK (POR 时的默认值)、ACLK、VLOCLK 或 XT 时钟供源、并在其时钟源发生故障时提供失效防护机制。
根据 MSP430FR2xx4xx 系列 用户指南:
在 典型应用中、MCU 的 MCLK 和 SMCLK 来自 DCO、DCO 使用内部 REFO 32kHz (默认参考时钟)或 XT1 (外部32kHz 晶体)。 因此、如果您的客户使用外部32kHz、他们可以选择使用 WDT 可用的任何时钟源、如果其中任何一个发生故障、WDT 将继续由 VLOCLK 计时。
这是否能回答您的问题?