This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F248:寄存器 BCSCTL3的 XT2范围选择与用户手册和驱动程序库不匹配、也会影响功耗。

Guru**** 2942960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741479/msp430f248-xt2-range-selection-of-register-bcsctl3-not-match-with-user-manual-and-driver-library-also-affect-power-consumption

器件型号:MSP430F248

您好、先生、

我们使用了 TI MCU MSP430F248、发现了此芯片初始化的一些问题。

1) 我们设计的电路板使用3.6864MHz 振荡器,所以我们当然设置寄存器 BCSCTL3:位7-6 (XT2范围选择) :10  3至16MHz 晶体或谐振器

2) MSP430F248头文件在 IAR 中,它的注释似乎与用户手册有一些冲突(但我认为用户手册中的这个定义应该是正确的)

3) 3)无论如何 ,我的问题是:当我们在通电并运行整个系统后选择"XT2S_2"配置时,它 的功耗= 2.6mA

                        当我们未设置该 Bits7-6 (上电后的默认设置应为00)时,它的功耗= 1.6mA

                        当我们选择"01"(1至3MHz 晶振或谐振器)时,功耗约为1.6mA

但实际的外部晶振= 3.6864MHz,那么您是否想帮助我们分析导致此异常问题的原因?

希望您尽快做出响应。

谢谢。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    在查看应用手册、用户指南、示例软件甚至头文件时 、务必记住这些文档的范围。 通常、这些类型的配套资料是为多个器件编写的、实际上是为整个器件系列编写的。 此外、有时该文档基于该系列中的第一个器件、并且未进行更新以反映该系列中可能"较新"的器件中的不同值。 在 MSP430 MCU 的 MSP430x2xx 系列等多种产品系列中尤其如此。  这意味着、有时您会看到您指出的差异。 发生这种情况时、器件特定数据表是器件的最高权威。

     


    对于您的器件 MSP430F248、您可以在晶体振荡器 XT2部分中看到不同模式涵盖的不同频率范围(XTSx 设置)。 对于该特定器件、模式1可覆盖1-4 MHz 的范围、而模式2可覆盖2-16 MHz、具体取决于电压。 这意味着、当 XT2频率为3.6864MHz 时、您可以使用模式1或2。

    现在、不同的模式将对应 XTAL 的不同驱动强度、通常模式越高、驱动强度越大。 这种增加的驱动强度会转化为更大的电流。 因此、我并不感到惊讶、您会看到两种模式之间存在很大的电流差异。 对于您的设置、我建议使用模式1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    感谢您的回答。

    BTW:我还下载了 MSP430F248的最新数据表和用户手册。 但我仍然没有找到寄存器 BCSCTL3关于模式1 (1至4 MHz)和模式2 (2-16 MHz)的描述。

    哪份官方文档描述了此信息是正确的? 或者,您是否想给我一个下载链接?
    感谢您的理解。


    谢谢。

    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    如前所述、它位于数据表的晶振 XT2部分/表中。 第51页。 我在下面添加了一个片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    非常感谢 您提供的信息。

    此致、

    文森特