This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPDS v3.13.000.001 README-BUILD.txt 仍然描述了如何为 Linux 编译为32位

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741672/mspds-v3-13-000-001-readme-build-txt-still-describes-building-as-32-bit-for-linux

主题中讨论的其他器件:MSPDS

MSPDS v3.13.000.001 开源包(slac460y)中的 README-BUILD.txt 包含以下内容、作为 Linux 构建指令的一部分:

2.3构建共享对象
---

*在 MSPDebugStack 中运行"make static=1 BIT32=1 "
-如果没有全局安装 BOOST、请使用"make BOOST_DIR= "。
makefile 文件假定 BOOST/中的头文件和 STAGE /lib/中的库
指定的目录。

-如果库将会、建议静态链接依赖项(static=1)
在机器之间复制。 需要32位版本(BIT32=1)才能使用
和现有 IDE。 

CCS for Linux 自 CCSv6.2.0以来已是64位版本、因此建议 相应地更新 README-BUILD.txt。 例如、我在  Linux 下的 CCS 8.2中执行了64位编译以调试 e2e.ti.com/.../2738270

[不确定 MSPDS v3.13.000.001是否仅支持64位编译、或者如果您想与6.2之前的 Linux CCS 版本配合使用、是否仍可以编译为32位编译]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!
    作为原始问题的更新:
    我们计划在2019年第1季度发布新版本、届时将解决此问题。

    要解决您当前的问题:
    尽管开源版本仍然记录了如何构建32位版本、但官方不再支持它。 从2019年开始、不支持32位版本(在任何平台上)、我们将为此更新文档/编译脚本。

    此致
    Peter