This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:MSP430FG6626 EV 电路板利用

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741765/msp430fg6626-msp430fg6626-ev-board-utilize

器件型号:MSP430FG6626

尊敬的 Sirs:  

我想利用 FG6626的内部运算放大器实现可编程增益放大器(同相)、就像我们之前在 FG4616中所做的那样。 可以给我一些建议吗? 我不想在芯片外部放置许多电阻器。 谢谢。

 

 

我需要可编程增益 AV 可以是1、1.5、2、3、4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、

    根据用户指南实现说明、F6xx 上的运算放大器没有软件可选电阻梯、而 F4xx 上的 OA 是如此。
    因此、您似乎需要通过外部电阻器或使用 F4xx 器件来实现这一点。

    如果您需要更高的速度、您也可以选择 F2274、其中也有一个可配置的 OA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、

    如果您要将信号馈入 CTSD16 ADC、它已经内置了增益值为1/2/4/8/16的 PGA。

    如果您出于不同的目的需要此运算放大器配置、则需要在模拟路径中将不同的电阻器组放置在芯片外部。 或者、您可以使用可编程数字电位器代替电阻器网络来实现此功能。