This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:在 Windows 8中安装 USB 签名的驱动程序失败

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738335/msp430f5659-usb-signed-driver-installation-fails-in-windows-8

器件型号:MSP430F5659

尊敬的所有人:

 

通过代码操作系统在 Windows 8上安装 USB CDC 单驱动程序(msp430_signed.inf)时出现一些错误。 请找到以下快照、但这适用于 Windows 7

 


 

请任何人帮助我。 情况非常紧急。

 

如果有人帮助我解决这个问题、我将不胜感激。

 

 提前感谢  

 

Nitesh

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    您当前是否使用 最新版本的 MSP430USBDEVPACK? 请检查该信息、并在我与我们的专家交谈时根据需要进行更新、看看他们是否可以进一步帮助您解决该问题。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitesh、

    是否可以尝试安装属于 MSP430USB 开发程序 Package_5_20_xx 的 INF 文件?  我注意到您的 INF 文件称为 msp430_signed.inf 文件、而开发人员软件包中的 INF 文件是 msp430_ti_singed.inf 文件。  

    此致、

    Arthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthi、

    感谢您的回复。 我使用的是"MSP430USBDevelopersPackage_5_00_01" USB 软件包内 TI 示例项目中的已签名驱动程序(msp430_ti_signed.inf)。 我在写驱动程序名称"msp430_signed.inf"时出现错误。  如果我们在安装时更改了驱动程序名称、这会有什么不同吗?

    有适用于 Windows 8的新功能吗?

    谢谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、
    Windows 8没有可用的新功能。 相同的 INF 文件应适用于 Windows 7、8和10。 您如何配置 Windows 8计算机? 它是32位、64位吗? Windows 8计算机是否在一台计算机上划分为32位、64位? 您以前是否在该计算机上安装过 INF 文件、然后将其删除? 您可能需要检查 Windows 注册表,以验证在删除 INF 文件时,它是否已完全清除。 您是否还尝试通过脚本或手动安装.inf 文件?
    最后、是否已尝试在另一台新的 Windows 8计算机上安装.inf 文件?

    此致、
    Arthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    您是否对 Arthi 的上次回复有任何更新?
    请注意、我们将关闭此主题、以防我们听到您的反馈。
    您可以验证帮助您的给定答案、以便具有相同问题的其他人知道。

    谢谢、此致、
    Britta