This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734837/msp430f5529-msp430

器件型号:MSP430F5529

大家好,我想知道 CCS SDK 中的一件事,他们已经为 UART UCA0端口提供了一个代码,所以我想更改为另一个引脚,这样我就只需要更改这个引脚了。 我所做的是使用 P1SEL 将寄存器名称从 AO 更改为 A1、并将引脚更改为 P1SEL、这就是我所做的更改已经足够了、或者我需要更改任何内容了。。。

谢谢,此致   

Veerendra B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerendra、

    如果我理解正确、您有 UART UCA0的代码、并希望改用 UCA1。
    您需要将所有配置调整为您将使用的端口和引脚、并使用 UCA1而不是 UCA0的寄存器。 此外、还需要将硬件连接更改为 UCA1。
    最好遵循用户指南了解您需要执行的步骤。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、实际上我已将形式 UCA0更改为 UCA1、并且硬件也正确连接、引脚也从 P3.0、P3.1更改为 P4.1、P4、2

    实际代码:

    P3SEL |= BIT0 + BIT1;// P3.0、1选项选择
    UCB0CTL1 |= UCSWRST;//启用 SW 复位
    UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;// I2C 主器件、同步模式
    UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;//使用 SMCLK、保持软件复位
    UCB0BR0 = 160;// fSCL = SMCLK/160 =~100kHz
    UCB0BR1 = 0;
    UCB0I2CSA = SLAVE_ADDR;//从地址为048h
    UCB0CTL1 &=~UCSWRST;//清除 SW 复位,恢复运行
    UCB0IE |= UCNACKIE;

    修改的代码:

    P4SEL |= BIT1 + BIT2;// P4.1、2选项选择
    UCB1CTL1 |= UCSWRST;//启用 SW 复位
    UCB1CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;// I2C 主器件、同步模式
    UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;//使用 SMCLK、保持软件复位
    UCB1BR0 = 160;// fSCL = SMCLK/160 =~100kHz
    UCB1BR1 = 0;
    UCB1I2CSA = SLAVE_ADDR;//从地址为048h
    UCB1CTL1 &=~UCSWRST;//清除 SW 复位,恢复运行
    UCB1IE |= UCNACKIE;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。
    您是否已经测试过该测试? 如果是、是否有任何迹象表明它不起作用?
    我乍一看(我没有测试代码)的假设是代码的运行方式应该与实际代码类似、只需使用不同的模块进行 I2C 通信。 您应该会很高兴。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已经通过调试不是从中断 ISR 发出的代码进行了检查,下面只是我之前使用过的代码,现在我想从 UCB0更改为 UCB1,所以请帮助我在哪里以及我需要在代码中进行更改...
    
    
    
    //
    // MSP430F552x 演示- USCI_B0、I2C 主设备多字节 TX/RX
    //
    说明:I2C 主设备与 I2C 从设备通信发送和接收
    // 3个不同长度的不同消息。 I2C 主设备将在
    等待使用 I2C 中断发送/接收消息时进入 LPM0模式//。
    // ACLK = nA、MCLK = SMCLK = DCO 16MHz。
    //
    ///|\/|/
    MSP430F5529 4.7K |
    //--- |4.7K
    ///|\| P3.1|-+-|- I2C 时钟(UCB.S.)
    //||||//
    -|RST P3.0|--- +/- I2C 数据(UCB0SDA)
    //|
    //||//
    |//|
    //|//
    |//|
    //|//|//|
    //
    // Nima Eskandari
    // Texas Instruments Inc.
    // 2017年4月
    //使用 CCS V7.0构建
    /*********
    
    #include 
    #include 
    #include 
    
    
    //
    //示例命令(Example Commands Commands
    //
    
    #define SLAVE_ADDR 0x10
    
    // CMD_TYPE_X_SLAVE 是主设备发送到从设备的示例命令。
    *从属方将发送示例 SlaveTypeX 缓冲区进行响应。
    *
    * CMD_TYPE_X_MASTER 是主器件发送到从器件的示例命令。
    *从器件将初始化自身以接收 MasterTypeX 示例缓冲区。
    **/
    
    #define CMD_TYPE_0_SLAVE 0
    #define CMD_TYPE_1_SLAVE 1
    #define CMD_TYPE_2_SLAVE 2
    
    #define CMD_TYPE_0_MASTER 3
    #define CMD_TYPE_1_MASTER 4
    #define CMD_TYPE_2_MASTER 5
    
    #define TYPE_0_LENGTH 1
    #define CMD_MASTER 2
    
    
    
    
    在 MAX_LENGTH_LENGTH 1 #define RAME_TYPE_6中已初始化*#define max_TYPE_6_LENGTH #define 2
    它们将由主器件*发送到从器件。
    * SlaveTypeX 是在从器件中初始化的示例缓冲
    区,它们将由从器件*发送到主器件。
    */
    
    uint8_t MasterType2 [type_2_length]={'F'、'4'、'1'、'9'、'2'、 'b'};
    uint8_t MasterType1 [type_1_length]={8、9};
    uint8_t MasterType0 [type_0_length]={11};
    
    
    uint8_t SlaveType2 [type_2_length]={0};
    uint8_t SlaveType1 [type_1_length]={
    
    
    ****/}
    //通用 I2C 状态机
    //
    
    typedef enum I2C_ModeEnum{
    ide_mode、
    nack_mode、
    TX_REG_ADDRESS_MODE、
    RX_REG_ADDRESS_MODE、
    TX_DATA_MODE、
    RX_DATA_MODE、
    SWITCH_TO_RX_MODE、
    SWITHC_TO_TX_MODE、
    TIMEOUT_MODE
    }I2C_Mode;
    
    //*用于跟踪软件状态机的状态*/
    I2C_Mode MasterMode = IDLE_MODE;
    
    //要使用的寄存器地址/命令*/
    uint8_t TransmitRegAddr = 0;
    
    //
    *接收 RX缓冲 区: 剩余待接收的字节数
    * ReceiveIndex:ReceiveBuffer
    * TransmitBuffer:用于在 ISR 中传输数据的缓冲
    区* TXByteCtr:剩余要传输的字节数
    * TransmitIndex: 要在 TransmitBuffer
    *中传输的下一个字节的索引*/
    uint8_t ReceiveBuffer[MAX_Buffer_SIZE]={0};
    uint8_t RXByteCtr = 0;
    uint8_t ReceiveIndex = 0;
    uint8_t TransmitBuffer[MAX_Buffer_SIZE]={0};
    uint8_TXBytCtr = 0
    ;uint8_t 索引= 0
    
    /* I2C 写入和读取函数*/
    
    //对于具有 DEV_addr 的从器件,写入在*reg_data
    *
    * DEV_addr:从器件地址中指定的数据。
    *示例:SLAVE_ADDR
    * REG_addr:要发送到从器件的寄存器或命令。
    *示例:cmd_type_0_master
    ***reg_data:要写入的缓冲
    区*示例:MasterType0
    *计数:* reg_data 的长度
    *示例:type_0_length
    *//
    /I2C_Mode I2C_Master_WriteReg (uint8_t dev_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint8_addr
    
    、uint_reg_addr、uint8_addr、uint8、uint_date_read*
    *接收到的数据在 ReceiveBuffer
    中可用*
    DEV_addr:从器件地址。
    *示例:SLAVE_ADDR
    * REG_addr:要发送到从器件的寄存器或命令。
    *示例:cmd_type_0_slave
    *计数:要读取的数据长度
    *示例:type_0_length
    **/
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg (uint8_t *缓冲区、uint8_t DEV_addr、uint8_t REG_addr、uint8_t count);
    //void Array (uint8_t *复制8、uintt 源* uint8_t count);
    uint8_t * strcpy (uint8_t * destination、const uint8_t * source);
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg (uint8_t * buffer、uint8_t DEV_addr、uint8_addr、uint8_t
    
    
    
    
    
    * Receivedr、uint8_t * Transdr);TX_Mode_Transdr = 0;TXDr = 0;TX_Bytedr = Transdr = 0;TX_Dr = Transdr = 0;TX_Dr = Transdr = r_Dr;TXDr = r_Dr
    
    TransmitIndex = 0;
    
    //初始化从器件地址和中断*/
    UCB0I2CSA = DEV_addr;
    UCB0IFG &=~(UCTXIFG + UCRXIFG);//清除任何挂起的中断
    UCB0IE &=~UCRXIE;//禁用 RX 中断
    UCTXIE |= UCTXIE;/
    
    UCB0IE
    + UCTL 中断条件| UCB0IE;/ UCTL0I2C_START //输入 LPM0,带中断
    
    strcpy (buffer、ReceiveBuffer);
    
    返回 MasterMode;
    
    }
    
    void CopyArray (uint8_t *源、uint8_t * dest、uint8_t count);
    I2C_Mode I2C_Master_WriteReg (uint8_t DEV_addr、uint8_t REG_addr、 uint8_t * reg_data、uint8_t count)
    {
    //初始化状态机*/
    MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
    TransmitRegAddr = REG_addr;
    
    //将寄存器数据复制到 TransmitBuffer
    CopyArray (REG_DATA、TransmitBuffer、COUNT);
    
    TXByteCtr = count;
    RXByteCtr = 0;
    ReceiveIndex = 0;
    TransmitIndex = 0;
    
    //初始化从器件地址和中断*/
    UCB0I2CSA = DEV_addr;
    UCB0IFG &=~(UCTXIFG + UCRXIFG);//清除任何挂起的中断
    UCB0IE &=~UCRXIE;//禁用 RX 中断
    UCB0IE | UCTXIE
    
    | UCTXTL = UCTXIE;//启用 UCB0IE; // I2C TX,起始条件
    __bis_sr_register (LPM0_bits + GIE);//输入 LPM0,带中断
    
    返回 MasterMode;
    }
    
    void CopyArray (uint8_t *源,uint8_t *
    
    
    计数,uint8_t 计数){uint8_t 索引= 0;for (ude= 0+[copyIndex }+[copyIndex
    
    
    +
    索引]
    
    
    
    //设备初始化
    //
    
    void initClockTo16MHz ()
    {
    UCSCTL3 |= SELREF_2;//设置 DCO FLL 基准= REFO
    UCSCTL4 |= SELA_2;//设置 ACLK = REFO
    _ bis_SR_register (SCG0);//禁用 FLL 控制环路
    UCSCTL0 = 0x0000;//设置 ACL1
    =可能的最低位 DCODL1;//设置 UCMOx = DCODL1 //选择 DCO 范围16MHz 运行
    UCSCTL2 = FLLD_0 + 487;//将 DCO 乘法器设置为16MHz
    //(N + 1)* FLLRef = Fdco
    //(487 + 1)* 32768 = 16MHz
    //设置 FLL Div = fDCOCLK
    __BIC_SR_register (SCG0); //启用 FLL 控制环路
    
    // DCO 范围位已
    更改时最坏情况下的稳定时间//为 n x 32 x 32 x f_MCLK /f_FLL_reference。
    有关优化、请参阅5xx // UG 中的 UCS 一章。
    // 32 x 32 x 16 MHz / 32、768 Hz = 500000 = MCLK 周期、以便 DCO 稳定
    __DELAY_CYCLS (50000);//
    循环、直到 XT1、XT2和 DCO 故障标志被清除
    DO
    {
    UCSCTL7 &&=~
    ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);XSFT1、XIFG 和 XSFG = FAULT 标志;//清除 //清除故障标志
    } while (SFRIFG1&OFIFG);//测试振荡器故障标志
    }
    
    uint16_t setVCoreUp (uint8_t level){
    uint32_t PMMRIE_BACKUP、SVSMHCTL_BACKUP、SVSMLCTL_BACKUP;
    
    //增加 Vcore 的代码流已被修改为在
    FLASH37周围工作。
    //请参阅勘误表以了解特定器件是否受到影响
    //请勿更改此函数
    
    //打开 PMM 寄存器以进行写访问
    PMMCTL0_H = 0xA5;
    
    //禁用专用中断
    //备份所有寄存器
    PMMRIE_BACKUP = PMMRIE;
    PMMRIE &=~(SVMHVLRPE | SVSHPE | SVMLVLRPE |
    SVSLPE | SVMHVLRIE | SVMHDIE |
    SVSMHDLYIE | SVMLVLRIE | SVMLIE |
    SVSMLDLYIE
    );
    SVSMHCTL_BACKUP = SVSMHCTL
    
    
    ;SVSMLCTL_BACKUP = SVSMLPM0 /清零标志
    ;
    
    //将 SVM 高侧设置为新的电平,并检查 VCORE 是否可能增大
    SVSMHCTL = SVMHE | SVSHE |(SVSMHRRL0 *电平);
    
    //等待 SVM 高侧稳定
    while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    //
    
    清除标志
    PMMIFG & SVSMHDLYIFG =~;
    
    //如果
    (((PMMIFG & SVMHIFG)=SVMHIFG)
    {
    //->Vcc 对于 Vcore 增加而言过低
    //恢复之前的设置
    PMMIFG &=~SVSMHDLYIFG;
    SVSMHCTL = SVSMHCTL_BACKUP;
    
    //等待 SVSMLYVM
    = 0 (同时 SVSMHDLYIFG)稳定,直到 SVSMHIFG = 0 (SVSMLYVM = 0)时,检查 VCORE 是否有可能增加
    
    
    
    
    //清除所有标志
    PMMIFG &&~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG |
    SVMLVLRIFG | SVMLIFG |
    SVSMLDLYIFG
    );
    
    //恢复 PMM 中断使能寄存器
    PMMRIE = PMMRIE_BACKUP;
    //用于写入访问
    的 PMMCMC0寄存
    器= 0x00_RETURN
    
    ;//未设置逻辑0 = 0x00_RETURN =错误
    
    //同时将 SVS 高侧设置为新电平
    //Vcc 足够高以便 Vcore 增加
    SVSMHCTL |=(SVSHRVL0 *电平);
    
    //等待 SVM 高侧稳定
    while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    }
    
    //清除标志
    PMMIRE &=~SVSMCLY0
    
    
    ;*将 PMSMCLYIFG 设置为新电平;
    
    //将 SVM、SVS 低电平侧设置为新的电平
    SVSMLCTL = SVMLE |(SVSMLRRL0 *电平)|
    SVSLE |(SVSLRVL0 *电平);
    
    //等待 SVM、SVS 低电平侧稳定
    ,同时((((PMMIFG & SVSMLDLYIFG)=0)
    {
    ;
    //
    
    清除
    SVSMLPMIFG 标志;//清除 PMMIFG ~;
    //SVS、SVM 内核和高侧现在被设置为保护新的内核电平
    
    //恢复低侧设置
    //清除所有其他位_except _电平设置
    SVSMLCTL &&(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 +
    SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2
    );
    
    //清除备份寄存器中的电平设置,保留所有其他位
    SVSMLCTL_BACKUP 和=
    ~(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 + SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2);
    
    //恢复低侧 SVS 监视器设置
    SVSMLCTL |= SVSMLCTL_BACKUP;
    
    //恢复高侧设置
    //清除除电平设置
    之外的所有其他位 SVSMHCTL &=(SSVSHRVL0+SVSHRVL1 +SVSMHRRL0+SVSMHRRL1
    +SVSMHRRL2
    
    );
    
    //清除备份寄存器中的电平设置,保留所有其他位
    SVSMHCTL_BACKUP &=
    ~(SSVSMHRRL0+SVSMHRRL2;SVSMHRSMHRRTL0+SVSMHRRL2 )
    
    ;SVSMHRSMHRSMHRRTL0 +
    备份 SVSMHRSMHRRTL0 + SVSMHRSMHRRTL
    
    //等待直到高侧、低侧稳定
    while (((PMMIFG & SVSMLDLYIFG)=0)&&
    ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    }
    
    //清除所有标志
    PMMIFG &=~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG |
    
    
    
    
    备份 SVSMHDLYIFG | SIMPRIFG | PMMRSIMPLIFG =中断/恢复 PMMRLIFG | PMSMLIFG | PMMRLIFG |中断 PMSMLIFG | PMMRLIFG = PMMRLIFG 寄存器
    
    //锁定 PMM 寄存器以进行写访问
    PMMCTL0_H = 0x00;
    
    返回 true;
    }
    
    bool increaseVCoreToLevel2 ()
    {
    uint8_t level = 2;
    uint8_t actlevel;
    bool status = true;
    
    //为 Max 设置掩码。 Level
    level &= PMMCOREV_3;
    
    //get actual VCORE
    actlevel = PMMCTL0 & PMMCOREV_3;
    
    //逐步增加或减少
    while ((level!= actlevel)&&(status = true))
    {
    if (level > inactlevel)
    {
    status = setVCoreSel (++actLevel);
    
    
    
    
    
    
    
    
    }返回
    状态
    (0);0 + BitveleI2C (0);0) // P3.0、1选项选择
    UCB0CTL1 |= UCSWRST;//启用 SW 复位
    UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;// I2C 主器件、同步模式
    UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;//使用 SMCLK、保持 SW 复位
    = UCB0160 ~UCB0CTL1 = UCB0CLK
    
    ;// UCB0BR0 = UCS0160 UCB0CLK = UCB0CLK = UCB0CLK;// UCB0CL0 = UCB0CLK = UCB0CLK = UCB0160 //从机地址为048h
    UCB0CTL1 &=~UCSWRST;//清除软件复位,恢复操作
    UCB0IE |= UCNACKIE;
    }
    
    
    //********
    // I2C 中断
    //
    
    #if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_icc_)
    #pragma vector=USCI_B0_vector
    __interrupt void USCI_B0_ISR (void)
    #Elif defined (__GNU__)
    void __attribute__(interrupt (USCI_B0_vector)#USCI_ISR vector (void
    
    )#USCI_编译器0 (void)错误!
    #endif
    {
    //必须从 UCB0RXBUF
    uint8_t RX_val 读取= 0;
    
    switch (_even_in_range (UCB0IV、0xC)
    {
    
    case USCI_NONE:break;//向量0 -无中断
    案例 USCI_I2C_UCALIFG:break;//中断向量:USCI_I2C_CCIFG
    
    :UCCIFG:中断向
    量:UCCUSCI_I2C_CCIFG:中断向量:UCCIFG:中断向量中断向量 UCCIFG:中断向量 UCCIFG:中断中断向量 UCCIFG:中断中断中断中断 I2C 模式:UCSTPIFG
    案例 USCI_I2C_UCRXIFG:
    RX_val = UCB0RXBUF;
    IF (RXByteCtr)
    {
    for (I = 0;I < 600;I++);
    ReceiveBuffer[ReceiveIndex+]]= RX_val;
    RXByteCtr -;
    }
    
    if (RXByteCtr = 1)
    {
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
    }
    否则(RXByteCtr = 0)
    {
    UCB0IE &=~UCRXIE;
    MasterMode = IDLE_MODE;
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
    }
    break;
    
    
    = UCBRXCC_DR_EXCCUST_REG/ UCCRISTER
    
    
    
    = UCC_TRUCC_TRUCC_TRIP_TRIP_TRIP_TRIPE;(UCC_TRUCC_TRUCC_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TR //需要立即开始接收
    else
    MasterMode = TX_DATA_MODE;//继续传输数据并使其处于发送缓冲
    区中断状态;
    
    case switch_TO_RX_MODE:
    UCB0IE |= UCRXIE;//启用 RX 中断
    UCB0IE &=~UCTXIE;//禁用 TX 中断
    UCB0CTL1 &=~UCTR;//切换
    至 Masterdata 模式;// //状态是接收数据
    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;//如果
    (RXByteCtr = 1)则发送重复起始
    {
    //必须发送停止,因为这是 N-1字节
    while (((UCB0CTL1 & UCTXSTT));
    UCB0CTCtr |= UCTXSTP;//发送停止,因为这是 N-1字节 while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);UCB0CTL
    
    
    
    
    
    
    = 0);如果是数据中断条件(TXBUT_START = 0); I < 1000;I++);
    UCB0TXBUF = TransmitBuffer[TransmitIndex+];
    TXByteCtr -;
    }
    else
    {
    //通过传输
    UCB0CTL1完成|= UCTXSTP;//发送停止条件
    MasterMode = IDLE_MODE;
    UCB0IE &=~UCTXIE;//禁用 TX 中断
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
    }
    break;
    
    默认:
    __NO_OPERATION;
    
    
    //中断向量
    ://中断中断中断中断://中断中断向量:中断中断向量中断中断:中断中断:中断中断中断中断
    
    

    e2e.ti.com/.../0842.i2c.cyeah我已经通过调试不是从中断 ISR 发出的代码进行了检查,下面只是我之前使用过的代码 ,现在我想从 UCB0更改为 UCB1,所以请帮助我在哪里以及我需要在代码中进行更改...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否还为正在使用 USCI_B1的模块启用中断并调整中断服务例程以处理 USCI_B1模块而不是 USCI_B0? 也许您的中断服务例程仍然没有改变。 当您启用了中断时、您还需要注意中断的处理是否正确。
    您在上面发布的代码是 USCI_B0的示例代码、对吧? 我实际上看不到您在哪里进行了更改。 请检查一下、然后回来。 我们不是发布您的代码、而是从对固件流程的总体了解开始。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /*修改后的代码表 B0至 B1 *//*********
    
    
    
    
    // MSP430F552x 演示- USCI_B1、I2C 主设备多字节 TX/RX
    
    //
    说明:I2C 主设备与 I2C 从设备通信发送和接收
    // 3条不同长度的不同消息。 I2C 主设备将在
    等待使用 I2C 中断发送/接收消息时进入 LPM0模式//。
    // ACLK = nA、MCLK = SMCLK = DCO 16MHz。
    //
    ///|\/|/
    MSP430F5529 4.7K |
    //--- |4.7K
    ///|\| P3.1|-+-|- I2C 时钟(UCB.S.)
    //||||//
    -|RST P3.0|--- +/- I2C 数据(UCB1SDA)
    //|
    //||//
    |//|
    //|//
    |//|
    //|//|//|//
    
    // Nima Eskandari
    // Texas Instruments Inc.
    // 2017年4月
    //使用 CCS V7.0构建
    /*********
    
    #include 
    #include 
    #include 
    
    
    
    //
    //示例命令(Example Commands Commands
    //
    
    #define SLAVE_ADDR 0x10
    
    // CMD_TYPE_X_SLAVE 是主设备发送到从设备的示例命令。
    *从属方将发送示例 SlaveTypeX 缓冲区进行响应。
    *
    * CMD_TYPE_X_MASTER 是主器件发送到从器件的示例命令。
    *从器件将初始化自身以接收 MasterTypeX 示例缓冲区。
    **/
    
    #define CMD_TYPE_0_SLAVE 0
    #define CMD_TYPE_1_SLAVE 1
    #define CMD_TYPE_2_SLAVE 2
    
    #define CMD_TYPE_0_MASTER 3
    #define CMD_TYPE_1_MASTER 4
    #define CMD_TYPE_2_MASTER 5
    
    #define TYPE_0_LENGTH 1
    #define CMD_MASTER 2
    
    
    
    
    在 MAX_LENGTH_LENGTH 1 #define RAME_TYPE_6中已初始化*#define max_TYPE_6_LENGTH #define 2
    它们将由主器件*发送到从器件。
    * SlaveTypeX 是在从器件中初始化的示例缓冲
    区,它们将由从器件*发送到主器件。
    */
    
    uint8_t MasterType2 [type_2_length]={'F'、'4'、'1'、'9'、'2'、 'b'};
    uint8_t MasterType1 [type_1_length]={8、9};
    uint8_t MasterType0 [type_0_length]={11};
    
    
    uint8_t SlaveType2 [type_2_length]={0};
    uint8_t SlaveType1 [type_1_length]={
    
    
    ****/}
    //通用 I2C 状态机
    //
    
    typedef enum I2C_ModeEnum{
    ide_mode、
    nack_mode、
    TX_REG_ADDRESS_MODE、
    RX_REG_ADDRESS_MODE、
    TX_DATA_MODE、
    RX_DATA_MODE、
    SWITCH_TO_RX_MODE、
    SWITHC_TO_TX_MODE、
    TIMEOUT_MODE
    }I2C_Mode;
    
    //*用于跟踪软件状态机的状态*/
    I2C_Mode MasterMode = IDLE_MODE;
    
    //要使用的寄存器地址/命令*/
    uint8_t TransmitRegAddr = 0;
    
    //
    *接收 RX缓冲 区: 剩余待接收的字节数
    * ReceiveIndex:ReceiveBuffer
    * TransmitBuffer:用于在 ISR 中传输数据的缓冲
    区* TXByteCtr:剩余要传输的字节数
    * TransmitIndex: 要在 TransmitBuffer
    *中传输的下一个字节的索引*/
    uint8_t ReceiveBuffer[MAX_Buffer_SIZE]={0};
    uint8_t RXByteCtr = 0;
    uint8_t ReceiveIndex = 0;
    uint8_t TransmitBuffer[MAX_Buffer_SIZE]={0};
    uint8_TXBytCtr = 0
    ;uint8_t 索引= 0
    
    /* I2C 写入和读取函数*/
    
    //对于具有 DEV_addr 的从器件,写入在*reg_data
    *
    * DEV_addr:从器件地址中指定的数据。
    *示例:SLAVE_ADDR
    * REG_addr:要发送到从器件的寄存器或命令。
    *示例:cmd_type_0_master
    ***reg_data:要写入的缓冲
    区*示例:MasterType0
    *计数:* reg_data 的长度
    *示例:type_0_length
    *//
    /I2C_Mode I2C_Master_WriteReg (uint8_t dev_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint8_addr
    
    、uint_reg_addr、uint8_addr、uint8、uint_date_read*
    *接收到的数据在 ReceiveBuffer
    中可用*
    DEV_addr:从器件地址。
    *示例:SLAVE_ADDR
    * REG_addr:要发送到从器件的寄存器或命令。
    *示例:cmd_type_0_slave
    *计数:要读取的数据长度
    *示例:type_0_length
    **/
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg (uint8_t *缓冲区、uint8_t DEV_addr、uint8_t REG_addr、uint8_t count);
    //void Array (uint8_t *复制8、uintt 源* uint8_t count);
    uint8_t * strcpy (uint8_t * destination、const uint8_t * source);
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg (uint8_t * buffer、uint8_t DEV_addr、uint8_addr、uint8_t
    
    
    
    
    
    * Receivedr、uint8_t * Transdr);TX_Mode_Transdr = 0;TXDr = 0;TX_Bytedr = Transdr = 0;TX_Dr = Transdr = 0;TX_Dr = Transdr = r_Dr;TXDr = r_Dr
    
    TransmitIndex = 0;
    
    //初始化从器件地址和中断*/
    UCB1I2CSA = DEV_addr;
    UCB1IFG &=~(UCTXIFG + UCRXIFG);//清除任何挂起的中断
    UCB1IE &=~UCRXIE;//禁用 RX 中断
    UCTXIE |= UCTXIE;//启用 UCTL1 | UCT10CTL 中断
    
    // I2C TX、起始条件0001 0000 + 0000 0010
    __bis_SR_register (LPM0_bits + GIE);//输入 LPM0、带中断
    
    strcpy (buffer、ReceiveBuffer);
    
    返回 MasterMode;
    
    }
    
    void CopyArray (uint8_t *源、uint8_t *目标、uint8_t);uint8_addr uint8_r
    eReg (uint8_t) uint8_t * reg_data、uint8_t count)
    {
    //初始化状态机*/
    MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
    TransmitRegAddr = REG_addr;
    
    //将寄存器数据复制到 TransmitBuffer
    CopyArray (REG_DATA、TransmitBuffer、COUNT);
    
    TXByteCtr = count;
    RXByteCtr = 0;
    ReceiveIndex = 0;
    TransmitIndex = 0;
    
    //初始化从器件地址和中断*/
    UCB1I2CSA = DEV_addr;
    UCB1IFG &=~(UCTXIFG + UCRXIFG);//清除任何挂起的中断
    UCB1IE &=~UCRXIE;//禁用 RX 中断
    UCB1IE | UCTXIE
    
    ;//启用 UCTXCTL | UCTXIE; // I2C TX,起始条件
    __bis_sr_register (LPM0_bits + GIE);//输入 LPM0,带中断
    
    返回 MasterMode;
    }
    
    void CopyArray (uint8_t *源,uint8_t *
    
    
    计数,uint8_t 计数){uint8_t 索引= 0;for (ude= 0+[copyIndex }+[copyIndex
    
    
    +
    索引]
    
    
    
    //设备初始化
    //
    
    void initClockTo16MHz ()
    {
    UCSCTL3 |= SELREF_2;//设置 DCO FLL 基准= REFO
    UCSCTL4 |= SELA_2;//设置 ACLK = REFO
    _ bis_SR_register (SCG0);//禁用 FLL 控制环路
    UCSCTL0 = 0x0000;//设置 ACL1
    =可能的最低位 DCODL1;//设置 UCMOx = DCODL1 //选择 DCO 范围16MHz 运行
    UCSCTL2 = FLLD_0 + 487;//将 DCO 乘法器设置为16MHz
    //(N + 1)* FLLRef = Fdco
    //(487 + 1)* 32768 = 16MHz
    //设置 FLL Div = fDCOCLK
    __BIC_SR_register (SCG0); //启用 FLL 控制环路
    
    // DCO 范围位已
    更改时最坏情况下的稳定时间//为 n x 32 x 32 x f_MCLK /f_FLL_reference。
    有关优化、请参阅5xx // UG 中的 UCS 一章。
    // 32 x 32 x 16 MHz / 32、768 Hz = 500000 = MCLK 周期、以便 DCO 稳定
    __DELAY_CYCLS (50000);//
    循环、直到 XT1、XT2和 DCO 故障标志被清除
    DO
    {
    UCSCTL7 &&=~
    ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);XSFT1、XIFG 和 XSFG = FAULT 标志;//清除 //清除故障标志
    } while (SFRIFG1&OFIFG);//测试振荡器故障标志
    }
    
    uint16_t setVCoreUp (uint8_t level){
    uint32_t PMMRIE_BACKUP、SVSMHCTL_BACKUP、SVSMLCTL_BACKUP;
    
    //增加 Vcore 的代码流已被修改为在
    FLASH37周围工作。
    //请参阅勘误表以了解特定器件是否受到影响
    //请勿更改此函数
    
    //打开 PMM 寄存器以进行写访问
    PMMCTL0_H = 0xA5;
    
    //禁用专用中断
    //备份所有寄存器
    PMMRIE_BACKUP = PMMRIE;
    PMMRIE &=~(SVMHVLRPE | SVSHPE | SVMLVLRPE |
    SVSLPE | SVMHVLRIE | SVMHDIE |
    SVSMHDLYIE | SVMLVLRIE | SVMLIE |
    SVSMLDLYIE
    );
    SVSMHCTL_BACKUP = SVSMHCTL
    
    
    ;SVSMLCTL_BACKUP = SVSMLPM0 /清零标志
    ;
    
    //将 SVM 高侧设置为新的电平,并检查 VCORE 是否可能增大
    SVSMHCTL = SVMHE | SVSHE |(SVSMHRRL0 *电平);
    
    //等待 SVM 高侧稳定
    while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    //
    
    清除标志
    PMMIFG & SVSMHDLYIFG =~;
    
    //如果
    (((PMMIFG & SVMHIFG)=SVMHIFG)
    {
    //->Vcc 对于 Vcore 增加而言过低
    //恢复之前的设置
    PMMIFG &=~SVSMHDLYIFG;
    SVSMHCTL = SVSMHCTL_BACKUP;
    
    //等待 SVSMLYVM
    = 0 (同时 SVSMHDLYIFG)稳定,直到 SVSMHIFG = 0 (SVSMLYVM = 0)时,检查 VCORE 是否有可能增加
    
    
    
    
    //清除所有标志
    PMMIFG &&~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG |
    SVMLVLRIFG | SVMLIFG |
    SVSMLDLYIFG
    );
    
    //恢复 PMM 中断使能寄存器
    PMMRIE = PMMRIE_BACKUP;
    //用于写入访问
    的 PMMCMC0寄存
    器= 0x00_RETURN
    
    ;//未设置逻辑0 = 0x00_RETURN =错误
    
    //同时将 SVS 高侧设置为新电平
    //Vcc 足够高以便 Vcore 增加
    SVSMHCTL |=(SVSHRVL0 *电平);
    
    //等待 SVM 高侧稳定
    while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    }
    
    //清除标志
    PMMIRE &=~SVSMCLY0
    
    
    ;*将 PMSMCLYIFG 设置为新电平;
    
    //将 SVM、SVS 低电平侧设置为新的电平
    SVSMLCTL = SVMLE |(SVSMLRRL0 *电平)|
    SVSLE |(SVSLRVL0 *电平);
    
    //等待 SVM、SVS 低电平侧稳定
    ,同时((((PMMIFG & SVSMLDLYIFG)=0)
    {
    ;
    //
    
    清除
    SVSMLPMIFG 标志;//清除 PMMIFG ~;
    //SVS、SVM 内核和高侧现在被设置为保护新的内核电平
    
    //恢复低侧设置
    //清除所有其他位_except _电平设置
    SVSMLCTL &&(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 +
    SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2
    );
    
    //清除备份寄存器中的电平设置,保留所有其他位
    SVSMLCTL_BACKUP 和=
    ~(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 + SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2);
    
    //恢复低侧 SVS 监视器设置
    SVSMLCTL |= SVSMLCTL_BACKUP;
    
    //恢复高侧设置
    //清除除电平设置
    之外的所有其他位 SVSMHCTL &=(SSVSHRVL0+SVSHRVL1 +SVSMHRRL0+SVSMHRRL1
    +SVSMHRRL2
    
    );
    
    //清除备份寄存器中的电平设置,保留所有其他位
    SVSMHCTL_BACKUP &=
    ~(SSVSMHRRL0+SVSMHRRL2;SVSMHRSMHRRTL0+SVSMHRRL2 )
    
    ;SVSMHRSMHRSMHRRTL0 +
    备份 SVSMHRSMHRRTL0 + SVSMHRSMHRRTL
    
    //等待直到高侧、低侧稳定
    while (((PMMIFG & SVSMLDLYIFG)=0)&&
    ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    }
    
    //清除所有标志
    PMMIFG &=~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG |
    
    
    
    
    备份 SVSMHDLYIFG | SIMPRIFG | PMMRSIMPLIFG =中断/恢复 PMMRLIFG | PMSMLIFG | PMMRLIFG |中断 PMSMLIFG | PMMRLIFG = PMMRLIFG 寄存器
    
    //锁定 PMM 寄存器以进行写访问
    PMMCTL0_H = 0x00;
    
    返回 true;
    }
    
    bool increaseVCoreToLevel2 ()
    {
    uint8_t level = 2;
    uint8_t actlevel;
    bool status = true;
    
    //为 Max 设置掩码。 Level
    level &= PMMCOREV_3;
    
    //get actual VCORE
    actlevel = PMMCTL0 & PMMCOREV_3;
    
    //逐步增加或减少
    while ((level!= actlevel)&&(status = true))
    {
    if (level > iniminactlevel)
    {
    status = setVCoreSel (++actLevel);
    
    
    
    
    
    
    
    
    }2
    
    (vit1);{vit1 + BteI2C (ve2);}2 (vit2) // P4.1、2选项选择
    UCB1CTL1 |= UCSWRST;//启用 SW 复位
    UCB1CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;// I2C 主器件、同步模式
    UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;//使用 SMCLK、保持 SW 复位
    
    
    = UCB1CT0 = UCB1BR0 ~UCS1K0;// UCB1CLK = UCB1CSR0 = UCB1K0 = UCB1K0 = UCB1CLK;// UCB1CLK = UCB1CSR0 //从器件地址为048h
    UCB1CTL1 &=~UCSWRST;//清除软件复位,恢复操作
    UCB1IE |= UCNACKIE;
    }
    
    
    //
    // I2C 中断
    //
    
    #if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_icc_)
    #pragma vector = USCI_B1_vector
    __interrupt void USCI_B1_ISR (void)
    #Elif defined (__GNU__)
    void __attribute__((interrupt (USCI_B1_vector))) USCI_B1_Compiler #void (不
    
    支持 USCI_B1_ISR!错误#b1_b1!
    #endif
    {
    //必须从 UCB1RXBUF
    uint8_t Rx_val 读取= 0;
    
    switch (_even_in_range (UCB1IV、12)// 12或0XC
    {
    
    case USCI_none:break;//向量0 -无中断
    案例 USCI_I2C_UCALIFG:break;/ UCSTIFG
    
    :USCI_USCI_CCIFG 中断向量:UCCIFG:UCCIFG:中断向量 USCI_USCI_中断/中断向量 UCCIFG:中断:中断向量 UCCIFG:中断:中断向量 UCCIFG:UCCIFG:中断/中断向量 UCCIFG:中断向量 UCCIFG:中断:中断
    //中断矢量:I2C 模式:UCSTPIFG
    情况 USCI_I2C_UCRXIFG:
    RX_val = UCB1RXBUF;
    IF (RXByteCtr)
    {
    for (I = 0;I < 600;I++);
    ReceiveBuffer[ReceiveIndex+]]= Rx_val;
    RXByteCtr -
    }
    
    if (RXByteCtr = 1)
    {
    UCB1CTL1 |= UCTXSTP;
    }
    否则(RXByteCtr = 0)
    {
    UCB1IE &=~UCRXIE;
    MasterMode = IDLE_MODE;
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
    }
    break;UCB1TXCC_USCI = UCTXG = UCCTRIFG;UCCUST_REG/ UCCTRIFG = UCCTRIFG = UCCTRUST_REG/ UCCTRIFG:UCCTRUST_REG/ UCCTRIFG = UCCTRIFG (UCCTRIFG:UCCTRIFG:UCCTRIFG:U
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ~(RXByteCtr){MasterMode = switch_TO_RX_mode;//需要立即开始接收}否则{MasterMode = TX_DATA_MODE;//使用发送缓冲区中的数据继续传输}break;case switch_TO_RX_mode:UCB1IE |= UCRXIE;//启用 RX 中断 UCB1IE 和= UCB1IE
    &= UCTL1 ~μ s;/禁用 UCB1IE;/ UCTL1中断 //切换到接收
    器 MasterMode = RX_DATA_MODE;//状态是接收数据
    UCB1CTL1 |= UCTXSTT;//如果
    (RXByteCtr = 1)
    {
    //必须发送 STOP、因为这是 N-1字节
    while (((UCB1CTL1 & UCTXSTT)));
    UCB1CTL1 =
    
    
    
    发送数据;//中断条件://
    if (TXByteCtr)
    {
    for (i = 0;i < 1000;i++);
    UCB1TXBUF = TransmitBuffer[TransmitIndex+];
    TXByteCtr -;
    }
    else
    {
    //通过传输
    UCB1CTL1完成|= UCTXSTP;//发送停止条件
    MasterMode = IDLE_MODE;
    UCB1IE &=~UCTXIE;//禁用 TX 中断
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
    }
    break;
    
    默认:
    __NO_OPERATION;
    
    
    //中断向量
    ://中断中断中断中断中断://中断中断中断中断中断中断中断:}
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /*修改后的代码 表 B0至 B1 */

    //
    // MSP430F552x 演示- USCI_B1、I2C 主设备多字节 TX/RX
    
    //
    说明:I2C 主设备与 I2C 从设备通信发送和接收
    // 3条不同长度的不同消息。 I2C 主设备将在
    等待使用 I2C 中断发送/接收消息时进入 LPM0模式//。
    // ACLK = nA、MCLK = SMCLK = DCO 16MHz。
    //
    ///|\/|/
    MSP430F5529 4.7K |
    //--- |4.7K
    ///|\| P3.1|-+-|- I2C 时钟(UCB.S.)
    //||||//
    -|RST P3.0|--- +/- I2C 数据(UCB1SDA)
    //|
    //||//
    |//|
    //|//
    |//|
    //|//|//|//
    
    // Nima Eskandari
    // Texas Instruments Inc.
    // 2017年4月
    //使用 CCS V7.0构建
    /*********
    
    #include 
    #include 
    #include 
    
    
    
    //
    //示例命令(Example Commands Commands
    //
    
    #define SLAVE_ADDR 0x10
    
    // CMD_TYPE_X_SLAVE 是主设备发送到从设备的示例命令。
    *从属方将发送示例 SlaveTypeX 缓冲区进行响应。
    *
    * CMD_TYPE_X_MASTER 是主器件发送到从器件的示例命令。
    *从器件将初始化自身以接收 MasterTypeX 示例缓冲区。
    **/
    
    #define CMD_TYPE_0_SLAVE 0
    #define CMD_TYPE_1_SLAVE 1
    #define CMD_TYPE_2_SLAVE 2
    
    #define CMD_TYPE_0_MASTER 3
    #define CMD_TYPE_1_MASTER 4
    #define CMD_TYPE_2_MASTER 5
    
    #define TYPE_0_LENGTH 1
    #define CMD_MASTER 2
    
    
    
    
    在 MAX_LENGTH_LENGTH 1 #define RAME_TYPE_6中已初始化*#define max_TYPE_6_LENGTH #define 2
    它们将由主器件*发送到从器件。
    * SlaveTypeX 是在从器件中初始化的示例缓冲
    区,它们将由从器件*发送到主器件。
    */
    
    uint8_t MasterType2 [type_2_length]={'F'、'4'、'1'、'9'、'2'、 'b'};
    uint8_t MasterType1 [type_1_length]={8、9};
    uint8_t MasterType0 [type_0_length]={11};
    
    
    uint8_t SlaveType2 [type_2_length]={0};
    uint8_t SlaveType1 [type_1_length]={
    
    
    ****/}
    //通用 I2C 状态机
    //
    
    typedef enum I2C_ModeEnum{
    ide_mode、
    nack_mode、
    TX_REG_ADDRESS_MODE、
    RX_REG_ADDRESS_MODE、
    TX_DATA_MODE、
    RX_DATA_MODE、
    SWITCH_TO_RX_MODE、
    SWITHC_TO_TX_MODE、
    TIMEOUT_MODE
    }I2C_Mode;
    
    //*用于跟踪软件状态机的状态*/
    I2C_Mode MasterMode = IDLE_MODE;
    
    //要使用的寄存器地址/命令*/
    uint8_t TransmitRegAddr = 0;
    
    //
    *接收 RX缓冲 区: 剩余待接收的字节数
    * ReceiveIndex:ReceiveBuffer
    * TransmitBuffer:用于在 ISR 中传输数据的缓冲
    区* TXByteCtr:剩余要传输的字节数
    * TransmitIndex: 要在 TransmitBuffer
    *中传输的下一个字节的索引*/
    uint8_t ReceiveBuffer[MAX_Buffer_SIZE]={0};
    uint8_t RXByteCtr = 0;
    uint8_t ReceiveIndex = 0;
    uint8_t TransmitBuffer[MAX_Buffer_SIZE]={0};
    uint8_TXBytCtr = 0
    ;uint8_t 索引= 0
    
    /* I2C 写入和读取函数*/
    
    //对于具有 DEV_addr 的从器件,写入在*reg_data
    *
    * DEV_addr:从器件地址中指定的数据。
    *示例:SLAVE_ADDR
    * REG_addr:要发送到从器件的寄存器或命令。
    *示例:cmd_type_0_master
    ***reg_data:要写入的缓冲
    区*示例:MasterType0
    *计数:* reg_data 的长度
    *示例:type_0_length
    *//
    /I2C_Mode I2C_Master_WriteReg (uint8_t dev_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint_addr、uint8_addr、uint8_addr、uint8_addr
    
    、uint_reg_addr、uint8_addr、uint8、uint_date_read*
    *接收到的数据在 ReceiveBuffer
    中可用*
    DEV_addr:从器件地址。
    *示例:SLAVE_ADDR
    * REG_addr:要发送到从器件的寄存器或命令。
    *示例:cmd_type_0_slave
    *计数:要读取的数据长度
    *示例:type_0_length
    **/
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg (uint8_t *缓冲区、uint8_t DEV_addr、uint8_t REG_addr、uint8_t count);
    //void Array (uint8_t *复制8、uintt 源* uint8_t count);
    uint8_t * strcpy (uint8_t * destination、const uint8_t * source);
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg (uint8_t * buffer、uint8_t DEV_addr、uint8_addr、uint8_t
    
    
    
    
    
    * Receivedr、uint8_t * Transdr);TX_Mode_Transdr = 0;TXDr = 0;TX_Bytedr = Transdr = 0;TX_Dr = Transdr = 0;TX_Dr = Transdr = r_Dr;TXDr = r_Dr
    
    TransmitIndex = 0;
    
    //初始化从器件地址和中断*/
    UCB1I2CSA = DEV_addr;
    UCB1IFG &=~(UCTXIFG + UCRXIFG);//清除任何挂起的中断
    UCB1IE &=~UCRXIE;//禁用 RX 中断
    UCTXIE |= UCTXIE;//启用 UCTL1 | UCT10CTL 中断
    
    // I2C TX、起始条件0001 0000 + 0000 0010
    __bis_SR_register (LPM0_bits + GIE);//输入 LPM0、带中断
    
    strcpy (buffer、ReceiveBuffer);
    
    返回 MasterMode;
    
    }
    
    void CopyArray (uint8_t *源、uint8_t *目标、uint8_t);uint8_addr uint8_r
    eReg (uint8_t) uint8_t * reg_data、uint8_t count)
    {
    //初始化状态机*/
    MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
    TransmitRegAddr = REG_addr;
    
    //将寄存器数据复制到 TransmitBuffer
    CopyArray (REG_DATA、TransmitBuffer、COUNT);
    
    TXByteCtr = count;
    RXByteCtr = 0;
    ReceiveIndex = 0;
    TransmitIndex = 0;
    
    //初始化从器件地址和中断*/
    UCB1I2CSA = DEV_addr;
    UCB1IFG &=~(UCTXIFG + UCRXIFG);//清除任何挂起的中断
    UCB1IE &=~UCRXIE;//禁用 RX 中断
    UCB1IE | UCTXIE
    
    ;//启用 UCTXCTL | UCTXIE; // I2C TX,起始条件
    __bis_sr_register (LPM0_bits + GIE);//输入 LPM0,带中断
    
    返回 MasterMode;
    }
    
    void CopyArray (uint8_t *源,uint8_t *
    
    
    计数,uint8_t 计数){uint8_t 索引= 0;for (ude= 0+[copyIndex }+[copyIndex
    
    
    +
    索引]
    
    
    
    //设备初始化
    //
    
    void initClockTo16MHz ()
    {
    UCSCTL3 |= SELREF_2;//设置 DCO FLL 基准= REFO
    UCSCTL4 |= SELA_2;//设置 ACLK = REFO
    _ bis_SR_register (SCG0);//禁用 FLL 控制环路
    UCSCTL0 = 0x0000;//设置 ACL1
    =可能的最低位 DCODL1;//设置 UCMOx = DCODL1 //选择 DCO 范围16MHz 运行
    UCSCTL2 = FLLD_0 + 487;//将 DCO 乘法器设置为16MHz
    //(N + 1)* FLLRef = Fdco
    //(487 + 1)* 32768 = 16MHz
    //设置 FLL Div = fDCOCLK
    __BIC_SR_register (SCG0); //启用 FLL 控制环路
    
    // DCO 范围位已
    更改时最坏情况下的稳定时间//为 n x 32 x 32 x f_MCLK /f_FLL_reference。
    有关优化、请参阅5xx // UG 中的 UCS 一章。
    // 32 x 32 x 16 MHz / 32、768 Hz = 500000 = MCLK 周期、以便 DCO 稳定
    __DELAY_CYCLS (50000);//
    循环、直到 XT1、XT2和 DCO 故障标志被清除
    DO
    {
    UCSCTL7 &&=~
    ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);XSFT1、XIFG 和 XSFG = FAULT 标志;//清除 //清除故障标志
    } while (SFRIFG1&OFIFG);//测试振荡器故障标志
    }
    
    uint16_t setVCoreUp (uint8_t level){
    uint32_t PMMRIE_BACKUP、SVSMHCTL_BACKUP、SVSMLCTL_BACKUP;
    
    //增加 Vcore 的代码流已被修改为在
    FLASH37周围工作。
    //请参阅勘误表以了解特定器件是否受到影响
    //请勿更改此函数
    
    //打开 PMM 寄存器以进行写访问
    PMMCTL0_H = 0xA5;
    
    //禁用专用中断
    //备份所有寄存器
    PMMRIE_BACKUP = PMMRIE;
    PMMRIE &=~(SVMHVLRPE | SVSHPE | SVMLVLRPE |
    SVSLPE | SVMHVLRIE | SVMHDIE |
    SVSMHDLYIE | SVMLVLRIE | SVMLIE |
    SVSMLDLYIE
    );
    SVSMHCTL_BACKUP = SVSMHCTL
    
    
    ;SVSMLCTL_BACKUP = SVSMLPM0 /清零标志
    ;
    
    //将 SVM 高侧设置为新的电平,并检查 VCORE 是否可能增大
    SVSMHCTL = SVMHE | SVSHE |(SVSMHRRL0 *电平);
    
    //等待 SVM 高侧稳定
    while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    //
    
    清除标志
    PMMIFG & SVSMHDLYIFG =~;
    
    //如果
    (((PMMIFG & SVMHIFG)=SVMHIFG)
    {
    //->Vcc 对于 Vcore 增加而言过低
    //恢复之前的设置
    PMMIFG &=~SVSMHDLYIFG;
    SVSMHCTL = SVSMHCTL_BACKUP;
    
    //等待 SVSMLYVM
    = 0 (同时 SVSMHDLYIFG)稳定,直到 SVSMHIFG = 0 (SVSMLYVM = 0)时,检查 VCORE 是否有可能增加
    
    
    
    
    //清除所有标志
    PMMIFG &&~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG |
    SVMLVLRIFG | SVMLIFG |
    SVSMLDLYIFG
    );
    
    //恢复 PMM 中断使能寄存器
    PMMRIE = PMMRIE_BACKUP;
    //用于写入访问
    的 PMMCMC0寄存
    器= 0x00_RETURN
    
    ;//未设置逻辑0 = 0x00_RETURN =错误
    
    //同时将 SVS 高侧设置为新电平
    //Vcc 足够高以便 Vcore 增加
    SVSMHCTL |=(SVSHRVL0 *电平);
    
    //等待 SVM 高侧稳定
    while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    }
    
    //清除标志
    PMMIRE &=~SVSMCLY0
    
    
    ;*将 PMSMCLYIFG 设置为新电平;
    
    //将 SVM、SVS 低电平侧设置为新的电平
    SVSMLCTL = SVMLE |(SVSMLRRL0 *电平)|
    SVSLE |(SVSLRVL0 *电平);
    
    //等待 SVM、SVS 低电平侧稳定
    ,同时((((PMMIFG & SVSMLDLYIFG)=0)
    {
    ;
    //
    
    清除
    SVSMLPMIFG 标志;//清除 PMMIFG ~;
    //SVS、SVM 内核和高侧现在被设置为保护新的内核电平
    
    //恢复低侧设置
    //清除所有其他位_except _电平设置
    SVSMLCTL &&(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 +
    SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2
    );
    
    //清除备份寄存器中的电平设置,保留所有其他位
    SVSMLCTL_BACKUP 和=
    ~(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 + SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2);
    
    //恢复低侧 SVS 监视器设置
    SVSMLCTL |= SVSMLCTL_BACKUP;
    
    //恢复高侧设置
    //清除除电平设置
    之外的所有其他位 SVSMHCTL &=(SSVSHRVL0+SVSHRVL1 +SVSMHRRL0+SVSMHRRL1
    +SVSMHRRL2
    
    );
    
    //清除备份寄存器中的电平设置,保留所有其他位
    SVSMHCTL_BACKUP &=
    ~(SSVSMHRRL0+SVSMHRRL2;SVSMHRSMHRRTL0+SVSMHRRL2 )
    
    ;SVSMHRSMHRSMHRRTL0 +
    备份 SVSMHRSMHRRTL0 + SVSMHRSMHRRTL
    
    //等待直到高侧、低侧稳定
    while (((PMMIFG & SVSMLDLYIFG)=0)&&
    ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG)=0)
    {
    ;
    }
    
    //清除所有标志
    PMMIFG &=~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG |
    
    
    
    
    备份 SVSMHDLYIFG | SIMPRIFG | PMMRSIMPLIFG =中断/恢复 PMMRLIFG | PMSMLIFG | PMMRLIFG |中断 PMSMLIFG | PMMRLIFG = PMMRLIFG 寄存器
    
    //锁定 PMM 寄存器以进行写访问
    PMMCTL0_H = 0x00;
    
    返回 true;
    }
    
    bool increaseVCoreToLevel2 ()
    {
    uint8_t level = 2;
    uint8_t actlevel;
    bool status = true;
    
    //为 Max 设置掩码。 Level
    level &= PMMCOREV_3;
    
    //get actual VCORE
    actlevel = PMMCTL0 & PMMCOREV_3;
    
    //逐步增加或减少
    while ((level!= actlevel)&&(status = true))
    {
    if (level > iniminactlevel)
    {
    status = setVCoreSel (++actLevel);
    
    
    
    
    
    
    
    
    }2
    
    (vit1);{vit1 + BteI2C (ve2);}2 (vit2) // P4.1、2选项选择
    UCB1CTL1 |= UCSWRST;//启用 SW 复位
    UCB1CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;// I2C 主器件、同步模式
    UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;//使用 SMCLK、保持 SW 复位
    
    
    = UCB1CT0 = UCB1BR0 ~UCS1K0;// UCB1CLK = UCB1CSR0 = UCB1K0 = UCB1K0 = UCB1CLK;// UCB1CLK = UCB1CSR0 //从器件地址为048h
    UCB1CTL1 &=~UCSWRST;//清除软件复位,恢复操作
    UCB1IE |= UCNACKIE;
    }
    
    
    //
    // I2C 中断
    //
    
    #if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_icc_)
    #pragma vector = USCI_B1_vector
    __interrupt void USCI_B1_ISR (void)
    #Elif defined (__GNU__)
    void __attribute__((interrupt (USCI_B1_vector))) USCI_B1_Compiler #void (不
    
    支持 USCI_B1_ISR!错误#b1_b1!
    #endif
    {
    //必须从 UCB1RXBUF
    uint8_t Rx_val 读取= 0;
    
    switch (_even_in_range (UCB1IV、12)// 12或0XC
    {
    
    case USCI_none:break;//向量0 -无中断
    案例 USCI_I2C_UCALIFG:break;/ UCSTIFG
    
    :USCI_USCI_CCIFG 中断向量:UCCIFG:UCCIFG:中断向量 USCI_USCI_中断/中断向量 UCCIFG:中断:中断向量 UCCIFG:中断:中断向量 UCCIFG:UCCIFG:中断/中断向量 UCCIFG:中断向量 UCCIFG:中断:中断
    //中断矢量:I2C 模式:UCSTPIFG
    情况 USCI_I2C_UCRXIFG:
    RX_val = UCB1RXBUF;
    IF (RXByteCtr)
    {
    for (I = 0;I < 600;I++);
    ReceiveBuffer[ReceiveIndex+]]= Rx_val;
    RXByteCtr -
    }
    
    if (RXByteCtr = 1)
    {
    UCB1CTL1 |= UCTXSTP;
    }
    否则(RXByteCtr = 0)
    {
    UCB1IE &=~UCRXIE;
    MasterMode = IDLE_MODE;
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
    }
    break;UCB1TXCC_USCI = UCTXG = UCCTRIFG;UCCUST_REG/ UCCTRIFG = UCCTRIFG = UCCTRUST_REG/ UCCTRIFG:UCCTRUST_REG/ UCCTRIFG = UCCTRIFG (UCCTRIFG:UCCTRIFG:UCCTRIFG:U
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ~(RXByteCtr){MasterMode = switch_TO_RX_mode;//需要立即开始接收}否则{MasterMode = TX_DATA_MODE;//使用发送缓冲区中的数据继续传输}break;case switch_TO_RX_mode:UCB1IE |= UCRXIE;//启用 RX 中断 UCB1IE 和= UCB1IE
    &= UCTL1 ~μ s;/禁用 UCB1IE;/ UCTL1中断 //切换到接收
    器 MasterMode = RX_DATA_MODE;//状态是接收数据
    UCB1CTL1 |= UCTXSTT;//如果
    (RXByteCtr = 1)
    {
    //必须发送 STOP、因为这是 N-1字节
    while (((UCB1CTL1 & UCTXSTT)));
    UCB1CTL1 =
    
    
    
    发送数据;//中断条件://
    if (TXByteCtr)
    {
    for (i = 0;i < 1000;i++);
    UCB1TXBUF = TransmitBuffer[TransmitIndex+];
    TXByteCtr -;
    }
    else
    {
    //通过传输
    UCB1CTL1完成|= UCTXSTP;//发送停止条件
    MasterMode = IDLE_MODE;
    UCB1IE &=~UCTXIE;//禁用 TX 中断
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
    }
    break;
    
    默认:
    __NO_OPERATION;
    
    
    //中断向量
    ://中断中断中断中断中断://中断中断中断中断中断中断中断:}
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerenda、

    如前所述、我认为在查看代码之前讨论固件流程的一般理解实际上是有道理的。
    有几种方法可确保正确设置 USCI 模块、例如查看器件系列用户指南中的重要设置、或者、如您所做的那样、查看示例代码。
    它可以帮助您使用模块 B0调试示例代码、了解您要使用的模块的特定设置、而不是使其适应所选的模块 B1。
    我想你已经走了很长的路。 请告诉我您遇到的问题的确切位置。 最好的方法是调试代码并让我知道您到底在哪里观察到意外行为。 请不要在没有任何评论或解释的情况下发布大量代码、因为我不知道您需要我提供什么。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerenda、

    由于我没有收到您的回复、我认为问题已在您的结尾得到解决
    请注意、我正在关闭此主题、但如果需要、回复此主题将重新打开。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,实际上我的要求是将 I2C 引脚从3.0和3.1更改为4.1和4.2 (即 UCB0_I2C 更改为 UCB1_I2C),因为我已经共享了 B0代码和 B1代码...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerenda、

    是的、我知道您要从 UCB0切换到 UCB1、并且我在您共享的代码中看到您已经修改了示例代码。
    不过、您能否分享您在哪里发现问题? 您是否调试了代码并发现了意外行为? 如果是、会发生什么情况? 正如我之前提到的、请告诉我您目前的卡滞状态、以便我可以更深入地探究它。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TI 团队今天早上好... 在这里,我在 ISR 函数中遇到了问题,实际上它应该检查直到数据的最后一个字节为止的情况(开关情况指的是运行模式,如 TX/Rx 模式或 TX_DATA_MODE /SWITCH_TO_RX_MODE),但只检查一次,它就从开关出来了.... 我已经提到---- *1*像这样的代码,您可以在下面检查... 




    _interrupt void USCI_B0_ISR (void) #elif defined (__GNU__) void __attribute__((interrupt (USCI_B0_vector))) USCI_B0_ISR (void) #else #error Compiler not supported! #endif { //必须从 UCB0RXBUF uint8_t Rx_val 读取= 0; switch (_even_in_range (UCB0IV、12))//12或0XC { 案例 USCI_NONE:break; //向量0 -无中断 案例 USCI_I2C_UCALIFG:break; //中断矢量:I2C 模式:UCALIFG 案例 USCI_I2C_UCNACKIFG:break; //中断矢量:I2C 模式:UCNACKIFG 案例 USCI_I2C_UCSTTIFG:break; //中断矢量:I2C 模式:UCSTTIFG 案例 USCI_I2C_UCSTPIFG:break; //中断矢量:I2C 模式:UCSTPIFG USCI_I2C_UCRXIFG 案例: RX_val = UCB0RXBUF; IF (RXByteCtr) { 对于(i = 0;i < 600;i++); ReceiveBuffer[ReceiveIndex++]= Rx_val; RXByteCtr --; } IF (RXByteCtr = 1) { UCB0CTL1 |= UCTXSTP; } 否则、如果(RXByteCtr = 0) { UCB0IE &=~UCRXIE; MasterMode = IDLE_MODE; _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF); //退出 LPM0 } 中断; //中断矢量:I2C 模式:UCRXIFG USCI_I2C_UCTXIFG 案例: 开关(主模式) { 案例 TX_REG_ADDRESS_MODE: UCB0TXBUF = TransmitRegAddr; RXByteCtr = 0; IF (RXByteCtr) { MasterMode = SWITCH_TO_RX_MODE;//需要立即开始接收 } 其他 { MasterMode = TX_DATA_MODE; //继续使用发送缓冲 器中的数据进行传输} 中断; 案例切换至 RX_MODE: UCB0IE |= UCRXIE; //启用 RX 中断 UCB0IE &=~UCTXIE; //禁用 TX 中断 UCB0CTL1 &=~UCTR; //切换到接收器 MasterMode = RX_DATA_MODE; //状态是接收数据 UCB0CTL1 |= UCTXSTT; //发送重复起始 IF (RXByteCtr = 1) { //必须发送停止,因为这是 N-1字节 while ((UCB0CTL1 & UCTXSTT)); UCB0CTL1 |= UCTXSTP; //发送停止条件 } 中断; 案例 TX_DATA_MODE: IF (TXByteCtr) { 对于(i = 0;i < 1000;i++); UCB0TXBUF =传输缓冲器[TransmitIndex++]; TXByteCtr --; } 其他 { //传输完成 UCB0CTL1 |= UCTXSTP; //发送停止条件 MasterMode = IDLE_MODE; UCB0IE &=~UCTXIE; //禁用 TX 中断 _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF); //退出 LPM0 } 中断; 默认值: __no_operation(); 中断; } 中断; //中断矢量:I2C 模式:UCTXIFG 默认值:中断; }-->----------------- * 1 *//here 仅在首次执行时直接出现 }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerenda、

    您的 ISR 仍为 UCB0配置。 在将中断服务例程修改为 UCB1后、您是否还会看到问题?
    如果您在将每个 UCB0xxx 替换为 UCB1xxx 后看到相同的行为、请告诉我。
    如果我误解了您的问题、我很抱歉、可能需要进一步解释。 谢谢。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 所做的一切都是为了取代 B0,我更换了 B1,尽管它不起作用,但请再次尝试理解我告诉您的 B0替代了 B0,我已经更换 了 B1,我也更改了引脚,如 P3.0、P3.1,也更改为 P4.1和 P4.2 。。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、假设在上面显示的代码中、与 B0相关的所有内容都被 B1替换、那么您的问题如下:

    1)仅检查一个字节(直到最后一个字节才检查所有字节)和

    2) 2)开关跳至默认情况。

    您是否单步执行应用程序、是否验证了所需的标志是否已实际设置?

    您期望的标志是否会被重置? 如果可能发生这种情况、请查看用户指南的第38.3.7节。

    关于1):能否解释您希望固件执行的操作? 将根据中断标志检查开关情况。 您可能希望查看上述代码中的以下代码片段:

    RX_val = UCB0RXBUF;
    IF (RXByteCtr)
    {
    对于(i = 0;i < 600;i++);
    ReceiveBuffer[ReceiveIndex++]= Rx_val;
    RXByteCtr --;
    } 

    请检查您是否确实需要延迟循环、或者是否要填充 ReceiveBuffer? 您可能需要在梯形情况下删除分号、

    您能否确认您的应用程序在默认情况下不会跳转到任何情况? 是这样的。 我知道这对您来说很累、但我真的希望详细描述您看到的问题、最好是描述您在单步执行应用时看到的行为。

    非常感谢、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerenda、

    我认为您的问题已经解决、因为我不再听到您的反馈。
    如果出现另一个问题、请在新帖子中提出相关问题。
    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Britta