This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6736A:MSP430F6736A

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741823/compiler-msp430f6736a-msp430f6736a

器件型号:MSP430F6736A

工具/软件:TI C/C++编译器

主席先生,

上面给出的公式,用于选择 sd24时钟,IF

如何使用 SD24DIVx 和 SD24PDIVx 这两个位来选择 SD24时钟  

我的 SD24SCLK 是8MHz 、

我希望通过使用上面提到的两个位来使 sd24为1MHz 或2MHz。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、

    您可以使用表29-6中给出的公式并将其解析为 SD24DIVx 和 SD24PDIVx。
    例如、对于 fSD24 = 1MHz、您可以使用 SD24DIVx = 0001b 和 SD24PDIVx = 010b;对于 fSD24 = 2MHz、您可以使用 SD24DIVx = 0001b 和 SD24PDIVx = 001b。 当然、还有其他选项可用于配置 SD24DIVx 和 SD24PDIVx。 请遵循给出的公式。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、