This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:TI-RTOS 上的 FPU 支持

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741415/rtos-ti-rtos-mcu-fpu-support-on-ti-rtos

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的马先生:

我正在使用 MSP432P4111 Launchpad。 我想执行一些 DSP 操作。 我想知道是否必须在编译器选项中或在 TI-RTOS 的命令中启用 FPU 支持。  

它已经打开了吗?  

如何确保在计算中使用 FPU 支持?

此致

Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的马先生:

    更新:
    在编译器选项中、我选择了--float support -> FPv4SPD16。 因此、它将在调用 main 之前自行添加 FPU 支持代码。
    我对这一点是否正确?

    此致
    Anurag Tamboli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、
    是的、您有用于控制 FPU 支持的正确选项路径。 如需此处的文档、完整路径为:

    (右键单击项目)->Properties->Build->MSP432 Compiler->Processor Options->Specify Floating Point Support
    FPv4SPD16是启用 FPU 支持的正确选项。
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bob。

    Anurag Tamboli