This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:如何运行 makefsfile.exe

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741505/rtos-msp432e401y-how-to-run-makefsfile-exe

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

您好!

有人能解释一下如何运行 makefsfile.exe 吗?

我正在尝试更改 FS 文件夹中提供的网页。 我已将一个.png 文件添加到 FS 文件夹中、并获取了 index.html 文件以在网页中使用复制的图像、然后以 Chrome 方式将其打开。 一切都很顺利。

现在、为了在 fssdata.h 中进行相应的更改、我打开了命令提示符并给出了如下所示的命令:

但是、我尚未观察到 fsdata.h 文件中的任何更改。  

我所遵循的步骤是否正确?

我不确定 makefsfile.exe 是否已执行。

请在这方面帮助我。

谢谢你

此致

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在命令行中输入"-o io_fssdata.h"、这是您正在检查更改的输出文件吗? 输入目录的路径是否正确?

    它似乎对我有效、我从示例目录运行它时就像这样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Zack 的工作。

    此致
    Kalyan。