This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:EMDC 可以为 MSP430i2040嵌入式计量 EVM 生成 CCS 代码

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP-FET, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736885/msp430i2040-emdc-can-generate-ccs-code-for-msp430i2040-embedded-metering-evm

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-EXP430F5529LP

尊敬的 TI 团队:

根据 EMDC、我们可以生成 CCS 代码。

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_30_00_00/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_30_00_00/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_html/markdown/ch_designcenter.html

我们只有 MSP430i2040嵌入式计量 EVM、但没有 MSP-EXP430F5529LP (HID 桥)连接 到 MSP-ISO (隔离板)。

是否可能有、是否需要有?

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    HID 桥和隔离器用于通信、我建议遵循我们的指示来使用它。 此外、您可能还需要 MSP-FET 来对 MSP430I2040器件进行编程(但当 EVM 连接到高电压时、请勿使用 MSP-FET)。

    E2E 主题 对包括 PC、HID 桥接器、ISO 和 EVM 在内的连接进行了非常好的概述、还提供了有用的常见问题解答链接。

    您还可以在电能测量技术指南简介部分找到必要的信息、您已在上面链接过。

    如有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    由于我没有听到您在本主题中的反馈、我假设您的问题已通过我的答案得到解决。
    请验证给出的答案、或以其他方式回复以进一步描述您的问题。 请注意、如果我不再听到这个话题、我将关闭这个话题。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britta、

    我只是从 TI 接收 HID 板和隔离板以及 EVM。 现在、如果它在 PC 中使用 EMDC、我想在线连接。 当 EVM 具有交流电源时、通过 UART 连接到 PC 是否安全?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Britta、

    我 通过 PC 的 USB 连接了 MSP-EXP340F5529LP 板+ ISO 板+ EVM、它将显示"未连接 HID 器件"。

    我仅通过 PC 的 USB 连接 MSP-EXP340F5529LP 板、它将显示"未连接 HID 设备"。

    我是否需要在 MSP-EXP340F5529LP 板上执行任何操作?

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已在以下主题中得到解决、因此我将此主题标记为"已解决"。 MSP-EXP430F5529LP 未使用提供的 HID 桥接器映像进行编程(如 EMDC 技术指南中的此处所述)。

    MSP430I2040:MSP-EXP430F5529LP 在与能量监控 DC 一起使用时无法检测为 HID

    此致、

    James