This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP-EXP430F5529LP 在与能量监控 DC 一起使用时无法检测为 HID

Guru**** 2385120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, EVM430-I2040S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740777/msp430i2040-msp-exp430f5529lp-cannot-detect-as-hid-when-using-with-energy-monitoring-dc

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPEVM430-I2040S

 TI 团队、

我们将 MSP-EXP430F5529LP 用作用于能源监控直流的 HID 桥、如以下链接中所述。

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_30_00_00/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_30_00_00/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_html/markdown/ch_designcenter.html#

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TI 团队。

    当我们连接 MSP-EXP430F5529LP + ISO-board + EVM 时、EMDC 将显示"No Connected HID Devices"。 在这种情况下、我们尚未使用交流电为 EVM 供电、或者需要使用交流电为 EVM 供电才能工作?

    当我们仅连接 MSP-EXP430F5529LP 时、EMDC 也会显示"NO Connected HID Devices"。

    MSP-EXP430F5529LP 可独立与演示键盘1和键盘2搭配使用、并且固件也可进行闪存。

    请尽快告诉我们如何解决此问题。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    如果 EMDC GUI 显示此消息、则我怀疑您没有使用提供的 HID 桥接映像对 F5529 LaunchPad 进行编程。 您是否遵循 了技术指南"开箱即用体验"部分中的说明? 它将指导您逐步完成此过程。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您回答正确、现在可以看到 HID。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

     我们在对 HID 编程后进行连接、但无法读取结果。 显示屏就像这样、即使是交流电源也是如此。

    我们是否还需要  使用 EVM430-i2040S_SH_1V_1C_60Hz 对 EVM430-i2040S EVM 进行编程?  

    此致、

    W 改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    你有什么答复吗? 这对我们来说至关重要...

    谢谢、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Walter Macamos"]

     我们在对 HID 编程后进行连接、但无法读取结果。 显示屏就像这样、即使是交流电源也是如此。

    [/报价]

    查看您的另一个线程、EVM430-i2040S 上的跳线对于使用其板载电源似乎是正确的。 确保所有连接均正确并与之接触。

    [引用 USER="Walter Macamos">我们是否还需要  使用 EVM430-i2040S_SH_1V_1C_60Hz 对 EVM430-i2040S EVM 进行编程?  [/报价]

    是的。 正如我之前所指出 的、这些说明可在技术指南的开箱即用体验部分(特别是 EVM 编程部分)中找到。 遵循这些指导将帮助您克服这些类型的问题并加快评估速度。

    此致、

    James