主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、
您好!
我正在尝试计算以下 ADC 设置的采样率:
ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON;//采样时间、ADC12打开
ADC12CTL1 = ADC12SHP;//使用采样计时器
在这里、ADC CLK 是 MODCLK、对于我的器件来说是4.8Mhz (来自器件数据表)、采样和保持时间256 CLK 周期、转换需要13个 CLK 周期并选择脉冲采样模式。 因此、要获得一个样本、它需要 T= TSYNC+ TSAMPLE + Tconvert。 其中 TSYNC= 1/2.4M、Tsamples= 256/4.8M、Tconvert = 13/5M。 因此、我从这里得到的采样率为17712.2Hz。 我想知道我的计算是否正确?
2、如何检查这里的 REF 电压 AVCC 的值? 我是说在电路板上进行物理检查
谢谢。