This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:采样保持电路

Guru**** 2555330 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734059/ccs-msp430fr5969-sample-and-hold-circuit

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的同事:

我对 ADC 的采样保持电路有疑问。

为了估算采样时间、建议考虑多路复用器导通电阻和输入电容的值、MSP430FR5969的值分别为0.5kohm 和10pF。

我知道、在多路复用器之后、有一个采样保持电路、另一个开关用于进行采样、还有一个电容器用于保持电压。 但是、我没有找到有关该开关导通电阻值和保持电容值的任何信息。

您知道为什么未指定这些值吗? 或者可能采用与多路复用器相同的“开关”来进行采样,输入电容充当保持电容?

如果您对此有任何反馈、我将不胜感激。

此致、感谢您的帮助!

Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表(SLAS704f)表5-22给出了 Ri 和 Ci 的值。 用户指南(SLAU367o)第34.2.6.3节介绍了如何使用它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bruce:
    感谢您的回复! 我知道这些数据以及如何使用它们。 但是、我不清楚、例如、该输入电容(CI)是否充当保持电容、或者是否有另一个片上电容来保持电压。
    最棒的!
    Ferran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferran、

    请参阅帖子以帮助回答您的问题。