This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:Debug->Expressions 表显示对象所在的空白行

Guru**** 2538460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736681/ccs-msp430f5659-debug--expressions-table-showing-blank-rows-where-objects-should-be

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 Debug->Variables 和 Debug->Expressions 窗口查看程序中的变量。 当我单击某些对象上的下拉框时、数据不会填充到行中(我只看到空白行)。 如果我展开不同的对象、则以前的一些空白对象现在填充了其行。 这是调试视图的已知问题吗?  

注意:迁移到 CCS 8.2不是一个选项、因为它具有语法突出显示和索引问题、这些问题是在早期版本的 CCS 中创建的工程的。

  • CCS:版本:8.1.0.00011
  • 编译器:TI v18.1.3.LTS

行出现在我单击另一个对象之后。 这一切都是在同一调试会话中完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、您好!
    您能否提供测试案例? 项目+源代码+可执行文件? 我不需要原始项目、只是任何可能重现问题的示例(越小越好)

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能很难生成最小测试用例项目。 我目前无法定期在整个项目中重现这种行为。 如果情况发生变化、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheldon、
    只需跟您联系、查看您的端是否有任何更新

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重新创建测试项目但没有成功。 奇怪的是、计算机重新启动后、问题未发生。 我不知道这是与 code composer 还是我的物理 PC 有关。 无论如何,问题似乎已经解决。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的更新。 我现在要关闭这个线程。 如果您再次看到问题、我们可以重新打开。