This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:BSL 脚本编写器不能与 launchpad 和 MSP-FET 配合使用

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733573/msp430fr5969-bsl-scripter-not-working-with-lauchpad-and-msp-fet

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我使用 MSP430FR5969 launchpad + MSP430FR5969 Launchpad + BSL 脚本编写器来验证 BSL 功能、但我遇到了一些问题。

在我键入命令行后、BSL-Scripter 退出、我看不到任何日志。  这是我根据您的示例创建的脚本。  

模式 FRxx UART COM49
RX_PASSWORD pass32_wrong.txt
延迟2000
RX_PASSWORD pass32_default.txt
RX_DATA_BLOCK msp430fr59xx_1.txt
SET_PC 0xF100

硬件连接:

MSP-FET -> MSP430FR5969

引脚2 -> VCC

Pin9 -> GND

引脚8 -> TST (在 J13上)

引脚11 -> RST (在 J13上)

引脚12 -> RXD (在 J13上)

引脚14 -> TXD (在 J13上)

我还附加了我的代码图像。 我不确定如何确定 COM 编号和程序计数器。 谢谢。  

e2e.ti.com/.../PSE_5F00_Auto_5F00_TI.txt

此致、

一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些更新:

    我将 COM 编号和程序计数器更改为0x10000 (我从.map 文件"00010000 main"中找到此值)。  然后我再次运行该脚本。 我收到了大量 ACK 错误 消息。  

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    我必须就此联系我们的工具专家、以便为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    您是否只是将 BSL 脚本编写器直接与 Launchpad 配合使用? 您可能需要一个通信网桥。

    MSP430需要进入 BSL 模式以响应 BSL 命令。 要将其设置为 BSL 模式、您需要使用 TEST 和 RESET 引脚发送序列(如 www.ti.com/lit/pdf/slau550中所述)。

    BSL 脚本编写器向通信网桥发送"命令"以生成此类序列、但 Launchpad 不支持此功能、因此它不会生成 BSL 序列。 因此、MSP430不会进入 BSL、也不会响应任何 BSL 命令。

    BSL Scripter 用户指南()介绍了一些可用作通信网桥的工具:

    此致、

    Luis R