This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5857:无法生成中断

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737198/ccs-msp430fr5857-unable-to-generate-interrupt

器件型号:MSP430FR5857

工具/软件:Code Composer Studio

你好,先生

我使用的是 MSP430FR5857 MCU。 我正在使用德州驱动程序库 。 我已经尝试使用 CCR1的定时器 TA1生成中断、但它没有正确生成、这意味着它在一定的时间生成、与比较值不匹配。 我尝试每1ms 生成一次中断,但它在0.014ms 生成。 请回答我的问题。

谢谢、此致

 Priyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您为计时器选择了哪个时钟源?
    您可以共享您的代码吗?

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用 smclk 和 aclk 作为时钟源、其中 SMCLK=DCO 设置为8MHz、ACLK=VLOCLOCK 设置为10kHz。 正在生成中断、但如果我将使用 CCR0、那么只有当我使用 CCR1或 CCR2时、它才会生成独立于比较值(例如35KHz)的中断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的代码以更好地了解您的设置?

    非常感谢
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果问题已解决、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。

    谢谢
    Lukas