请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我们正在寻找一款开发套件、该套件可方便地执行以下操作:
读取多个 GPI (16至32)并根据触发的 GPI 生成不同的音频音调。
我们还希望有以太网连接、可能还有 USB/UART/和 SPI。
非常感谢您在选择开发套件时提供的帮助/建议
Mario
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在寻找一款开发套件、该套件可方便地执行以下操作:
读取多个 GPI (16至32)并根据触发的 GPI 生成不同的音频音调。
我们还希望有以太网连接、可能还有 USB/UART/和 SPI。
非常感谢您在选择开发套件时提供的帮助/建议
Mario