This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:哪款开发套件更适合我的应用?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734028/msp432e401y-what-development-kit-would-be-more-suitable-for-my-application

器件型号:MSP432E401Y

您好!
我们正在寻找一款开发套件、该套件可方便地执行以下操作:
读取多个 GPI (16至32)并根据触发的 GPI 生成不同的音频音调。
我们还希望有以太网连接、可能还有 USB/UART/和 SPI。
非常感谢您在选择开发套件时提供的帮助/建议

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    为什么不订购 LaunchPad
    www.ti.com/.../msp-exp432e401y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    音频输出格式必须为 AES/EBU、并且还需要模拟格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复
    音频输出格式必须为 AES/EBU、并且还需要模拟格式。
    MSP432E401Y 是否会提供一些有用的库/工具来实现这一目的?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    音频 Booster Pack 可能在这里有所帮助。

    www.ti.com/.../BOOSTXL-AUDIO

    关于库支持、我不确定我们是否有库。 让我检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    回复是否对您有所帮助、如果不是、请告知我们、否则我将因不活动而关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar 您好!

    我购买了 MSP432E401Y、这款器件非常适合以太网和 GPIO、但仍没有解决项目的音频部分问题、 MSP432E401Y 没有用于音频 DAC 的 I2S 接口、 我仍在寻找 SPI/I2C 双通道音频 DAC (16 - 24位)以及如何连接它。  任何建议或帮助都将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    您是否已在音频论坛中发布过此内容?
    e2e.ti.com/.../6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    很抱歉、您需要的控制器信息不正确、希望您在音频论坛中取得更多成功。
    由于一周后不活动、我将关闭此主题。