This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:器件间 VLO 频率的容差

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738252/msp430g2955-tolerance-of-vlo-frequence-between-device

器件型号:MSP430G2955

你好

器件之间 VLO 频率的容差是多少?

数据表仅包含温度和电压漂移。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    VLO 是一款精度有限的超低功耗振荡器。 4 kHz 至20 kHz 的高精度规格可提供完整产品展宽和温度的整个分布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar

    感谢您的支持

    器件之间的容差百分比是多少?

    请按价值告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    如上所述、规范本身涵盖了这些数字。 TI 不会提供字符数据等其他数字、因为除数据表中的数字外、不能保证提供这些数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、
    如果其他任何问题不清楚、由于没有响应、将关闭此主题、请告知我们。