This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:RTC 问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740613/msp430fr5989-rtc-issue

器件型号:MSP430FR5989
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

尊敬的先生:

我正在使用 MSP430FR5989、但在使用 RTC RTC_C_setCalendarEvent 2分钟时、RTCTEVIFG 是我将获得的2秒。 另外、我使用的 RTC 警报也不能正常工作、RTCAIFG 是我在不适当的时间收到的。请先查看代码、然后向我提供解决方案。    

#include "main.h"

unsigned char day、flag;
volatile Calendar newTime;
uint8_t sending _interval = 0;

/*********
*@简要设置 RTC
(小部分 /
void setupRTC (void)

/*结构体传递到 RTC_C_CalendarInit()*/
日历日历日历日历日历时间;

/*
*选择端口 J
*将引脚4、5设置为输入主模块功能 LFXT。
*
GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
GPIO_PORT_PJ、
GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5、
GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION
);


/*初始化日历结构*/
calendarTime.seconds = 0;
calendarTime.minutes = 4;
calendarTime.hours = 16;
calendarTime.DayOfWeek = 3;
calendarTime.dayofmonth=24;
calendarTime.Month = 10;
CalendarTime.Year = 2018;

/*初始化 RTC 的日历模式
RTC_C 的基地址
*在当前时间内通过、在上面进行了初始化
*使用 BCD 作为日历寄存器格式
*
RTC_C_initCalendar (RTC_Selection、&日历 Time、RTC_C_FORMAT_BCD);

//清除中断
RTC_C_clearInterrupt (RTC_Selection、
RTC_C_CLOCK_READ_READY_INTERRUPT +
RTC_C_TIME_EVENT_INTERRUPT +
RTC_C_CLOCK_ALARM_INTERRUPT
);

//启用 RTC 就绪状态中断,当 RTC 时该中断有效
//Calendar 寄存器已准备好读取。
//此外,为日历警报和日历事件启用中断。
RTC_C_enableInterrupt (RTC_Selection、
RTC_C_CLOCK_READ_READY_INTERRUPT +
RTC_C_TIME_EVENT_INTERRUPT +
RTC_C_CLOCK_ALARM_INTERRUPT
);

//启动 RTC 时钟
RTC_C_startClock (RTC_Selection);

date_time.sec = 0;
DATE_TIME.min = 48;
DATE_TIME.Hour = 15;
DATE_TIME.WEEK = 3;
DATE_TIME.DAY = 24;
DATE_TIME.MONTH = 10;
DATE_TIME.year = 2018;

空 synctc (空)

//此函数将 RTC 日历时间与 NFC 提供的日期和时间同步
/*结构体传递到 RTC_C_CalendarInit()*/
日历当前时间;

/*初始化日历结构*/
CurrentTime.seconds = date_time.sec;
CurrentTime.minutes = DATE_TIME.min;
CurrentTime.hours = DATE_TIME.Hour;
CurrentTime.DayOfWeek = DATE_TIME.Week;
CurrentTime.dayofmonth = DATE_TIME.day;
CurrentTime.Month = DATE_TIME.Month;
CurrentTime.Year = DATE_TIME.year;

/*初始化 RTC 的日历模式
RTC_C 的基地址
*在当前时间内通过、在上面进行了初始化
*使用 BCD 作为日历寄存器格式
*
RTC_C_initCalendar (RTC_Selection、&CurrentTime、RTC_C_FORMAT_BCD);

//启动 RTC 时钟
RTC_C_startClock (RTC_Selection);

void setAlarm (void)

//设置每周12:00的星期日的日历报警
//注意:不指定一周的日期。
RTC_C_CONFIGureCalendarAlarmParam ={0};
param.minutesAlarm = RTC_C_ALARMCONDITION_OFF;
param.hoursAlarm = RTC_C_ALARMCONDITION_OFF;
param.dayOfWeekAlarm = 0x00;
param.dayOfMonthAlarm = RTC_C_ALARMCONDITION_OFF;
RTC_C_CONFIGureCalendarAlarm (RTC_Selection、&param);

void flowAlert (void)(空)

if (myApp.ulLivePulseCount > 73500)

Status2.MS.over_Flow_Alert = 0x01;

否则、如果(myApp.ulLivePulseCount < 73500 && myApp.ulLivePulseCount!= 0x00)

Status2.MS.Low_Flow_Alert = 0x01;

//
//
//! \brief 初始化数据发送时间间隔。
//!
//! 此函数使用初始化日历事件、以便定期发送数据
//! RTC_C 模块的 setCalendarEvent。
//!
//! \param type 定义要发送的周期类型。
//! 有效值为:
//! -\b 分钟周期
//! -\b 每小时周期
//!
//! \param 值是发送前等待的时间量。
//! -\b 接受0到60的整数
//!
//! \无返回
//
//
空周期 SendingConfig (uint8_t 类型、uint8_t 值)

if (类型)

/*设置单个指定的日历中断条件*/
//指定一个中断以每小时生效
RTC_C_setCalendarEvent (RTC_Selection、RTC_C_CALENDAREVENT_HOURCHANGE);

其他

/*设置单个指定的日历中断条件*/
//指定一个中断以每分钟生效
RTC_C_setCalendarEvent (RTC_Selection、RTC_C_CALENDAREVENT_INTOTECHANGE);

//发送间隔设置
sending _interval =值;

//
//
//! \brief 根据配置定期发送数据。
//!
//! 此函数根据用户设置的时间发送定期数据
//!
//! \无返回
//
//
空周期终止(空)

静态 uint8_t sending _counter = 0;
if (sending _counter = sending _interval)

myApp.data_sent = 0x01;
sending _counter = 0;
}否则{
发送计数器++;

// RTC 应在轻触电话且 SETBIT = 1时更新,否则不更新
//每次需要时间发送数据时都要花费 RTC 时间
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=RTC_vector
_interrupt
#Elif defined (_GNU_)
__attribute__((中断(RTC_Vector))
#endif
空 RTC_ISR (空)

开关(__evo_in_range (RTCIV、16))

情况0:中断;//无中断
案例2://RTCRDYIFG
中断;
案例4://RTCTEVIFG
//每分钟或每小时中断一次
periodicSending ();
中断;
案例6://RTCAIFG
//interrupts 12:00 on 0th day of Week、即 Sunday
flowAlert();
中断;
案例8:中断;//RT0PSIFG
案例10:中断;//RT1PSIFG
案例12:中断;//保留
案例14:中断;//保留
案例16:中断;//保留
默认值:break;

谢谢、此致、

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pankaj、您好!
    除非我忽略了某些内容、否则您不会解锁端口。 请记住、在每个下电上电或复位后、需要解锁端口、以应用您写入控制寄存器的 GPIO 设置。
    因此、代码中的某个位置应该有 PMM_unlockLPM5 ();
    另请参阅 RTC_C 的日历模式驱动程序库代码示例、您可以在 CCS Resource Explorer MSP430Ware - v:3.80.05.04 >> Libraries >> Driver Library >> MSP430FR5xx6xx >> Example Projects >> RTC_C >> RTC_c_ex1_calendarmode 下找到
    您可以自动将项目导入工作区、并以这种方式自动创建功能项目。
    不确定这是否是您的代码示例的唯一问题、请尝试一下。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在 main 中使用过它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我尝试了示例日历 RTC 示例、它工作正常。 我检查了我的代码、看起来在设置时钟时可能会出现一些错误。
    我也在代码中运行 ESI 模块、因此我具有以下时钟设置:
    DCO = 8MHz、MCLK = 8MHz、SMCLK = 2MHz、ACLK = 32768Hz (使用外部晶振)
    此外、LFXT 位于示例代码中建议的驱动器3上。

    请提出需要进行哪些更改?

    Pankaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pankaj、您好!
    非常感谢对 GPIO 解锁的澄清以及其他信息。 FR5989配有 RTC_C RTC 模块、该模块具有到32kHz 晶体振荡器信号的专用连接。 因此、DCO、MCLK、SMCLK 和 ACLK 的其他设置应该无关紧要。
    对我来说、检查有点困难、具体是什么问题。
    我看到的最简单的选项是在不同阶段监控您一侧生成的 RTC_C 寄存器设置、并将它们与工作的 RTC_C 示例设置进行比较。 我的意思是停止代码执行、例如、在完成 RTC_C 初始化后、查看其控制寄存器设置、然后、可能在执行代码的其余部分一段时间后、再次检查控制寄存器设置是否已更改。 我认为这是最简单的方法、因为您应该立即看到寄存器设置的差异。
    如果您无法观察到任何差异、则会变得更加困难、但让我们一步一步。

    此致
    Peter