This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:最大工作频率电压要求

Guru**** 2808675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738472/msp430f1611-maximum-operating-frequency-voltage-requirement

器件型号:MSP430F1611

您好!

背景

如相关 博文所示、F14x 系列器件数据表的图1在最近的修订版中从电源电压与频率的连续、恒定斜率线更新为逐步函数、指示电源电压较低、从而实现最大工作频率。 F16x 系列器 件的数据表最近尚未更新、但仍包含在'F14x 系列器件的早期版本中看到的直线图1、这表明最大工作频率(8MHz)运行所需的绝对最大电源电压(3.6V)。

'F16x 图1

问题

F16x 数据表未更新以反映与 F14x 系列器件中相同的步进功能是否有特殊原因? 这两个系列是否有特定的外设/IP/过程原因具有不同的要求、或者"F16x 系列能否在采用3.2V 电源的8MHz 下安全运行?

任何见解都值得高度赞赏!

此致、

标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您向我们重点介绍这一点。 如果没有将 F16x 数据表更新到与 F14x 数据表相同的限值、我需要在内部进行检查。 让我来回答您的问题:

    [引用 USER="Mark Swanson]"是否存在未更新'F16x 数据表以反映'F14x 系列器件中所示相同步进功能的特殊原因? 这两个系列是否有特定的外设/IP/过程原因具有不同的要求、或者"F16x 系列是否可以在采用3.2V 电源的8MHz 下安全运行?[/QUERP]

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    我已在内部对此进行了检查,F16xx 的数据表将保持不变。 我们没有运行所有验证是否可以保证器件在8MHz、3.2V 电源下安全运行所需的测试。 F14xx 和 F16xx 之间存在一些差异、因此我们无法保证只是相似性。
    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Britta