This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:用于低功耗接近感应的 MSP430FR2512

Guru**** 2813945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738684/msp430fr2512-msp430fr2512-for-low-power-proximity-sensing

器件型号:MSP430FR2512

你(们)好

我的客户需要在10cm 处实施一个接近传感器、用于唤醒主系统。  

主要规格、超低功耗20uA、能够检测到10cm 外的手向移动。

我能否检查具有 CapTIvate 的 MSP432FR2512是否能够满足这一要求?

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我已与我们的团队联系、并将尽快做出回应。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、米奇

    谢谢、希望很快能收到您的回复

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch

    对此次询问是否有任何反馈?

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    接近传感器的感应范围取决于以下几个因素:

    1.接近传感器的尺寸和形状

    • 接近范围随着传感器尺寸的增大而增大。
    • 接近范围也受接近传感器的物体区域的影响。
    • 传感器的形状受最终产品的限制、它从实心矩形垫到一根导线不等。

    2.传感器配置调优值

    • 灵敏度调优值越高、接近范围越大。
    • 这些参数包括转换计数、转换增益和接近阈值。

    3.周围的导体

    • 当传感器与其他导体(例如接地)的分离度增加时、接近范围会增大。

    4.系统周围环境

    • 提高接近传感器的灵敏度也会扩大系统噪声、温度漂移和湿度漂移的影响。

    话虽如此、 电容式感应的接近检测的典型范围约为5cm。 这并不意味着10cm 是不可能的、但接近范围将受到上述因素的影响。 10cm 的接近范围也可能使接近传感器更容易受到噪声和其他环境因素的影响。

    在执行接近检测时、该器件应能够满足20uA 功耗规格。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、米奇

    感谢您的更新、听起来确实可行。

    我们可以继续获取一个实验套件

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    很棒! 可通过以下链接找到 MSP-CAPT-FR2633开发套件:

    www.ti.com/.../MSP-CAPT-FR2633

    也可以通过其他分销商找到。 该套件可让您评估电容式触控和接近感应。

    谢谢!

    Mitch