This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419:使用 msp430f5419A 配置 mxt640t 触摸面板控制器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419, MSP430FR2522, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740079/msp430f5419-configuration-mxt640t-touch-panel-controller-with-msp430f5419a

器件型号:MSP430F5419
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2522MSP430FR2633

大家好、

有人已配置此触摸屏控制器(mxt640t)。 通信协议必须是 i2c。

我的问题是、我不知道我必须写入哪个寄存器来配置该控制器及其寄存器。

我想在触摸屏幕时接收 x 和 y 坐标。

任何人都可以告诉我、我必须写入和配置哪个寄存器才能运行该寄存器?

或者一些我可以用来实现这一目的的文档。


非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您为您的项目选择 TI MSP430F5419。 如果您遇到 I2C 问题、请参阅以下应用手册。
    http://www.ti.com/lit/slaa734

    我无法评论如何使用或配置 MXT640t、因为它不是 TI 器件。

    如果您需要电容式触控解决方案、请查看我们支持 CapTIvate 的 MSP430 MCU、例如 MSP430FR2633或 MSP430FR2522、以及我们的 CapTIvate 设计中心、以轻松进行传感器设计和设置。

    电容式触控门户:
    www.ti.com/.../overview.html
    CapTIvate 设计中心:
    www.ti.com/.../MSPCAPTDSNCTR