This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F:MSP430模型

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736783/msp430-3p-bipom-mini-max51-f-msp430-models

器件型号:MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F

我下载的 MSP430文件夹的有趣观察结果。

我看到几个包含 MSP430 PSPICE 模型的 zip 文件夹  

这意味着什么?

MSP430微控制器的某些功能是否有 TINA-TI 可用的 SPICE 模型?

如果是、如何在 TINA-TI 中打开/使用它们?

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我不确定您在哪里看到 MSP430的 PSpice 模型。 您能告诉我您看到这些信息的确切位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    PL 请参阅 以下 MSP430的杂散 SPICE 模型列表。 我相信没有这样的东西……但是,你看到的是联通的列表…… 怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    您能给我指一下 TI.com 上这些链接的来源吗? 从图像中、我只能看到您的本地文件、无法很好地了解这些文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅一个文件夹的内容:这些内容似乎与 Orcad 或其他内容中的符号/封装相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    是的、它可能是 Cadence 提供的内置符号。 供参考 我们尚未开发出任何原生随 PSpice 安装一起提供的模型(即使它们是 TI 器件)。 我们的所有模型(由 TI 开发)均可直接在 TI.com 上找到。 有关 Cadence 的问题、您可以在此处联系 Cadence 支持: https://www.orcad.com/forum
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例已关闭  

    Thnx