This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:触控能力

Guru**** 2508595 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CAPKEYPAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737160/msp430fr2522-touch-capacities

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CAPKEYPAD

你好。。。 我需要触控传感器用于非常特殊的应用、在这种应用中、我必须识别放置在木台表面上的物体;因此我进入了此页面( )、建议我使用 MSP430FR25x 系列传感器; 不幸的是、我对如何在我的应用中使用它有任何想法、所以我想问是否有人建议说我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    您尝试检测哪种类型的物体? 检测非导电材料以及导电但电气悬空(不端接至电位)的材料可能很棘手。 查看它是否适合您使用的最简单方法是在套件上测试您的想法。 BOOSTXL-CAPKEYPAD 开发套件具有3个引脚、可用于原型传感器。 您可以将一些导电胶带(例如铜带)连接到木材表面的背面、并将原型传感器重新连接到评估板进行测量。

    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、
    对于上述建议、您还有其他问题吗?

    此致
    Kostas