This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:MSP430F5528 - USB 问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/739371/msp430f5528-msp430f5528---usb-issue

器件型号:MSP430F5528

尊敬的 Sirs:

让我自我介绍一下。 我叫 Samuel Ignacio Ramirez Gutierrez、是 Identix RFID Inc.的工程经理

我们有几款基于 MCU MSP430F5528IRGCR 的产品。 几天前、我们收到 了一位客户的反馈、解释 PC (运行 Windows 7)丢失了与我们设备的通信。 我们的器件通过 USB 端口连接到 PC、在出现问题后、它们无法以逻辑方式打开端口。 解决此问题的唯一方法是在 PC 上禁用和启用器件。

我们想知道您是否收到任何与此行为相关的问题。

提前感谢您的支持。

此致、


Samuel Ignacio Ramirez Gutierrez

IDENTIX - CTO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samram、您好!

    通常、当我们看到驱动程序问题时、它在 Windows 端进行思考、尤其是在 Windows 10中、因为它们改变了典型的驱动程序下载工作方式。 通常、不同的 USB 端口或重新下载 TI USB 驱动程序将解决大多数这些问题。 不过、我没有听说过您在使用 Windows 7时描述的确切情况。

    如果没有有关如何使用 USB 的其他信息以及您看到的确切错误类型的信息、很难说出错误可能是什么。 如果您可以在实验中将调试器连接到器件、则可能会提供有关此问题的更多信息。