主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF、 MSP-FET、 MSP-TS430PM64
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
谢谢主席先生,
I m 使用 msp430F135。 当 使用 MSP-FET430UIF (4线 JTAG)在错误弹出后调试代码时
MSP430:不能单步执行目标程序:不能单步执行器件
我有一段时间得到该误差
MSP430:停止目标 CPU 时出现问题:内部错误
没有可用于"0x0"的源
使用代码只需闪烁 LED。
#include int main (void) { WDTCTL = WDT_MDLY_32;//将看门狗计时器间隔设置为~30ms IE1 |= WDTIE;//启用 WDT 中断 P1DIR |= 0x01;//将 P1.0设置为输出方向 _BIS_SR (LPM0_Bits + GIE); //输入带中断 的 LPM0 } //看门狗计时器中断服务例程 #pragma vector=WDT_vector __interrupt void Watchdog_timer (void) { P1OUT ^= 0x01;//使用异或 }切换 P1.0
因此、请帮我解决这个问题。